DOCA0100FR-08

Enclenchement de la fonction ERMS

@writer: this topic is present in user guides: MTZ1 (DOCA0100EN) + MTZ2/3 (DOCA0101EN)

Présentation

La fonction ERMS permet de réduire les paramètres de protection pour que le disjoncteur se déclenche le plus rapidement possible lorsqu'un défaut d'arc interne se produit. Un temps de déclenchement plus court limite les risques de blessures lorsque des électriciens qualifiés se trouvent à proximité d'équipements sous tension.

Conditions d'engagement de la fonction ERMS

La fonction ERMS est disponible lorsque le Digital Module ERMS (paramètres de maintenance de réduction d'énergie) a été acheté et installé sur l'unité de contrôle MicroLogic X.

Principe de fonctionnement

La fonction ERMS peut être enclenchée de plusieurs manières :

  • Depuis l'application Application EcoStruxure Power Device (protégée par mot de passe).

    Un verrou numérique existe entre le smartphone exécutant l'Application EcoStruxure Power Device et l'unité de contrôleMicroLogic X.

  • A l'aide d'un commutateur de sélection externe connecté au module de commutation ERMS (ESM) optionnel.

    Le module ESM est installé dans le disjoncteur et raccordé à un commutateur de sélection externe verrouillable par cadenas. La fonction ERMS est enclenchée en tournant le commutateur de sélection externe.

La fonction ERMS peut être enclenchée avec Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe) et un commutateur de sélection externe.

La fonction ERMS doit être désenclenchée via l'interface qui a servi à l'enclencher :

  • Fonction enclenchée sur un smartphone : le même smartphone doit être utilisé pour la désenclencher.

  • Fonction enclenchée par le commutateur ERMS externe raccordé au module ESM : le commutateur ERMS doit être utilisé pour la désenclencher.

  • Fonction enclenchée à l'aide d'un smartphone et d'un commutateur ERMS : smartphone et commutateur ERMS doivent être utilisés tous les deux pour la désenclencher.

Lorsque la fonction ERMS est enclenchée :

  • Un voyant ERMS bleu (A) est allumé sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X

  • Le défilement Vue générale s'arrête et le message ERMS activé s'affiche sur fond bleu.

  • Tous les écrans, sauf les messages contextuels, sont affichés sur fond bleu.

Pour plus d'informations, consultez la référence DOCA0102•• MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur indiquée dans la section Documents à consulter au début du présent guide.

Enclenchement de la fonction ERMS

AVIS
RISQUE DE COUPURE D'ALIMENTATION
Vérifiez que les paramètres de protection d'ERMS sont correctement configurés avant l'enclenchement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer une interruption du service par coupure de courant.

La fonction ERMS peut être enclenchée de différentes manières, selon la configuration du disjoncteur et ses accessoires :

Type

Accessoires

Action

Via Application EcoStruxure Power Device

Envoyez une commande depuis Application EcoStruxure Power Device pour enclencher la fonction ERMS, via une communication sans fil Bluetooth Low Energy ou une connexion USB OTG. Cette action est protégée par un mot de passe.

Via un commutateur de sélection externe connecté au module ESM

  • ESM (module de commutation ERMS)

  • Commutateur de sélection externe

Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Enclenché.

Désenclenchement de la fonction ERMS

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Avant de désenclencher la fonction ERMS :
  • Inspectez soigneusement votre espace de travail et retirez tous les outils et objets à l’intérieur de l'équipement.
  • Vérifier que tout le personnel est à distance de l'équipement et que les appareils, portes et protections sont en place.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Un verrou numérique est établi entre un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device et l'unité de contrôle MicroLogic X lorsque la fonction ERMS est enclenchée par ce smartphone. Ce verrou impose que lorsque la fonction ERMS est enclenchée par un smartphone, elle doit être désenclenchée par le même smartphone.

La manière de désenclencher la fonction ERMS dépend de la manière dont elle a été enclenchée :

Type

Accessoires

Action

Via Application EcoStruxure Power Device

Désenclenchez la fonction ERMS sur le smartphone qui a servi à l'enclencher

Via un commutateur de sélection externe

  • ESM (module de commutation ERMS)

  • Commutateur de sélection externe

Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Désenclenché.

Via l'Application EcoStruxure Power Device et un commutateur de sélection externe

  • ESM (module de commutation ERMS)

  • Commutateur de sélection externe

  • Désenclenchez la fonction ERMS sur le smartphone qui a servi à l'enclencher

  • Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Désenclenché.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?