DOCA0100ES-08

Búsqueda de la causa de un disparo o una alarma en casos críticos

Definiciones

Al manipular el aparato, el usuario se puede enfrentar a dos casos críticos:

  • El interruptor automático se ha disparado automáticamente y ha interrumpido la fuente de alimentación.

  • El interruptor automático no se ha disparado, pero la unidad de control MicroLogic X ha detectado una alarma:

    • Para una alarma de alta prioridad, el LED de servicio está en rojo, lo que indica que se requiere una acción correctiva urgente.

    • Para una alarma de prioridad media, el LED de servicio está en naranja, lo que indica que hay que programar una acción correctiva.

Notificación de un disparo o una alarma

Un disparo o un suceso de alarma se indican:

  • En la HMI de la unidad de control MicroLogic X, mediante los LED de la causa del disparo o el LED de servicio. Cuando la unidad de control recibe alimentación, en la pantalla se muestra un mensaje emergente rojo o naranja.

  • Mediante el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE

En función de las opciones instaladas, un disparo o una alarma también se pueden indicar:

  • Mediante un contacto de señalización de defecto eléctrico SDE2 adicional

  • Mediante las salidas de los contactos programables M2C

  • Mediante las salidas de un módulo de aplicación IO

  • Mediante un correo electrónico enviado a través de una interfaz IFE o EIFE Ethernet

  • En un controlador remoto conectado a la red de comunicación (aplicación personalizada por el usuario)

  • En la pantalla FDM128

  • En la pantalla FDM121

Las alarmas activas también se pueden consultar de las siguientes maneras:

  • En un smartphone con EcoStruxure Power Device conectado a la unidad de control MicroLogic X:

    • Mediante conexión Bluetooth de bajo consumo

    • A través de la conexión USB OTG

  • En el software EcoStruxure Power Commission conectado a la unidad de control MicroLogic X:

    • A través de la conexión USB

    • A través de la interfaz IFE o EIFE Ethernet

    • A través de la interfaz IFM Modbus-SL

A Puerta de enlace Panel Server

B Pantalla Ethernet FDM128 para ocho aparatos

C Conmutación de Ethernet

D Interfaz EIFE integrada Ethernet para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

E Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático MasterPacT MTZ

F Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

G Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

H Salidas del módulo IO utilizadas para la notificación de eventos

I Módulo de puerto ULP

J Uno o dos contactos de señalización de defecto eléctrico SDE

K Dos contactos programables M2C opcionales

L Unidad de control MicroLogic X

M Interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

N Interruptor automático fijo MasterPacT MTZ

Identificación de la causa de un disparo o una alarma usando la unidad de control MicroLogic X

En situaciones críticas, se puede identificar localmente la causa de un disparo o una alarma usando uno de los siguientes elementos:

  • El botón de rearme después de defecto azul en el interruptor automático (A). Si el botón de disparo ha saltado hacia fuera, el disparo ha tenido lugar.

  • Indicadores de la unidad de control MicroLogic X:

    • El indicador LED Ready (B)

    • El indicador LED de servicio (C)

    • La pantalla de MicroLogic X (D)

    • Los indicadores LED de la causa del disparo (E)

  • Un smartphone con la aplicación EcoStruxure Power Device instalada para obtener la causa del disparo, el contexto del disparo o la alarma y el ID del aparato:

    • A través de NFC

    • Mediante conexión Bluetooth de bajo consumo

    • A través de la conexión USB OTG

A Botón azul de rearme después de defecto

B Indicador LED Ready

C Indicador LED de servicio

D Pantalla de MicroLogic X

E Indicadores LED de causa del disparo

NOTA: El Digital Module del asistente de restauración de alimentación opcional proporciona ayuda con la restauración de la alimentación tras un disparo. Para obtener más información, consulte DOCA0102•• MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario.

Disponibilidad de datos de diagnóstico tras un disparo

Los datos de diagnóstico están disponibles cuando la unidad de control MicroLogic X está encendida.

Si la unidad de control MicroLogic X no recibe alimentación de manera permanente de una fuente de alimentación externa de 24 V CC, conecte la unidad de control MicroLogic X a una fuente de alimentación externa, por ejemplo, el Mobile Power Pack, a través del puerto mini-USB para tener acceso a los datos de diagnóstico.

Cuando la unidad de control MicroLogic X recibe alimentación externa, la disponibilidad de los datos de diagnóstico depende del estado de funcionamiento de MicroLogic X:

  • Si la unidad de control MicroLogic X funciona correctamente, están disponibles todos los datos de diagnóstico.

  • Si la unidad de control MicroLogic X no funciona correctamente, no hay ningún dato disponible directamente. Sin embargo, pueden extraerse algunos datos con la función NFC de EcoStruxure Power Device.

Los indicadores LED de causa del disparo y el indicador LED rojo de servicio están alimentados por la batería de litio interna de la unidad MicroLogic X y permanecen encendidos durante 4 horas cuando la unidad de control no recibe otra alimentación. Para volver a activar los indicadores LED de causa del disparo o el indicador LED rojo de servicio tras 4 horas, pulse el botón de prueba/restablecimiento.

Utilización de la pantalla y los LED para buscar la causa de un disparo

El interruptor automático se ha disparado automáticamente, se ha interrumpido la alimentación y se ha levantado el botón de rearme después de defecto azul.

LED preparado

Indicador LED de servicio

Pantalla de MicroLogic X

Indicadores LED de causa del disparo

Descripción

Indicador LED Ready en verde intermitente.

Indicador LED de servicio apagado.

Uno de los indicadores LED de causa del disparo está encendido en rojo.

Defecto eléctrico en la red

Indicador LED Ready apagado.

Indicador LED de servicio encendido en rojo.

Todos los LED están activados.

Incidencia grave de la unidad de control MicroLogic X detectada durante la comprobación automática

Utilización de la pantalla y los LED para buscar la causa de una alarma

El interruptor automático no se ha disparado, pero el LED de servicio de la unidad de control MicroLogic X está activado.

Indicador LED preparado

Indicador LED de servicio

Pantalla de MicroLogic X

Indicadores LED de causa del disparo

Descripción

Indicador LED Ready en verde intermitente o indicador LED Ready apagado.

Indicador LED de servicio encendido en rojo.

Todos los indicadores LED están apagados o encendidos.

Alarma de gravedad alta

Indicador LED Ready en verde intermitente.

Indicador LED de servicio en naranja.

Todos los indicadores LED están apagados.

Alarma de gravedad media

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.