DOCA0100FR-08

Avis de sécurité

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique. Consultez la documentation NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou ses équivalents locaux.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations de cet appareil avant de travailler sur ou dans celui-ci.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
  • Remettez en place tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre l'équipement sous tension.
  • Tenez compte des dangers potentiels et inspectez soigneusement la zone de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été oublié à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.