Historial de disparos
Descripción general
Los registros del historial de disparos describen los últimos 17 disparos detectados. El formato del historial de disparos se corresponde al de una serie de 17 registros guardados en una pila FIFO (first-in first-out). El último registro borra el más antiguo. Cada registro está compuesto por siete registros que describen un disparo.
Número de registro de disparo
Se necesita una petición de lectura de 7x(n) registros para leer los últimos n registros de disparo, donde 7 es el número de registros de cada registro de disparo.
Por ejemplo, se necesita una solicitud de lectura de 7×3 = 21 registros para leer los tres últimos registros de disparo del historial de disparos:
-
Los siete primeros registros describen el primero registro de disparo.
-
Los siete registros siguientes describen el segundo registro de disparo.
-
Los siete últimos registros describen el tercer registro de disparo.
|
Dirección |
Registro |
Descripción |
|---|---|---|
|
0x0095–0x009B |
150–156 |
Registro de disparo 0 |
|
0x009C–0x00A2 |
157–163 |
Registro de disparo 1 |
|
0x00A3–0x00A9 |
164–170 |
Registro de disparo 2 |
|
0x00AA–0x00B0 |
171–177 |
Registro de disparo 3 |
|
0x00B1–0x00B7 |
178–184 |
Registro de disparo 4 |
|
0x00B8–0x00BE |
185–191 |
Registro de disparo 5 |
|
0x00BF–0x00C5 |
192–198 |
Registro de disparo 6 |
|
0x00C6–0x00CC |
199–205 |
Registro de disparo 7 |
|
0x00CD–0x00D3 |
206–212 |
Registro de disparo 8 |
|
0x00D4–0x00DA |
213–219 |
Registro de disparo 9 |
|
0x00DB–0x00E1 |
220–226 |
Registro de disparo 10 |
|
0x00E2–0x00E8 |
227–233 |
Registro de disparo 11 |
|
0x00E9–0x00EF |
234–240 |
Registro de disparo 12 |
|
0x00F0–0x00F6 |
241–247 |
Registro de disparo 13 |
|
0x00F7–0x00FD |
248–254 |
Registro de disparo 14 |
|
0x00FE–0x0104 |
255–261 |
Registro de disparo 15 |
|
0x0105–0x010B |
262–268 |
Registro de disparo 16 |
Registro de disparo
Se necesita una solicitud de lectura de siete registros para leer un registro de disparo.
El orden y la descripción de los registros de registro de disparo son los mismos que los del registro de disparo 1:
|
Registro de disparo 1 (registro de disparo más reciente) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|
0x0095 |
150 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
E/P/H |
Código de disparo |
|
0x0096–0x0098 |
151–153 |
L |
1 |
– |
ULP |
– |
E/P/H |
Fecha del suceso (disparo o confirmación) |
|
0x0099 |
154 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
E/P/H |
Tipo de suceso MSB = 0 (reservado) Ocurrencia del suceso: LSB = 1 Finalización del suceso: LSB = 2 |
|
0x009A |
155 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x009B |
156 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Códigos de disparo
|
Código de disparo |
Descripción |
|---|---|
|
1000 (0x03E8) |
Disparo debido a protección largo retardo Ir |
|
1001 (0x03E9) |
Disparo debido a protección corto retardo Isd |
|
1002 (0x03EA) |
Disparo debido a protección de Instantáneo Ii |
|
1003 (0x03EB) |
Disparo debido a protección de defecto a tierra Ig |
|
1004 (0x03EC) |
Disparo debido a protección de diferencial IΔn |
|
1005 (0x03ED) |
Disparo debido a protección de Instantáneo integrada I >> |
|
1006–1007 (0x03EE–0x03EF) |
Reservado |
|
1008 (0x03F0) |
Disparo debido a protección avanzada |
|
1009 (0x03F1) |
Disparo debido a protección avanzada ampliada |
|
1010–1015 (0x03F2–0x03F7) |
Reservado |
|
1016 (0x3F8) |
Desequilibrio de corriente |
|
1017 (0x3F9) |
Demanda máxima de IA |
|
1018 (0x3FA) |
Demanda máxima de IB |
|
1019 (0x3FB) |
Demanda máxima de IC |
|
1020 (0x3FC) |
Demanda máxima de IN |
|
1021 (0x3FD) |
Subtensión |
|
1022 (0x3FE) |
Sobretensión |
|
1023 (0x3FF) |
Desequilibrio de tensión |
|
1024 (0x400) |
Reservado |
|
1025 (0x401) |
Potencia inversa |
|
1026 (0x402) |
Subfrecuencia |
|
1027 (0x403) |
Sobrefrecuencia |
|
1028 (0x404) |
Rotación de fase |
|
1029 (0x405) |
Deslastre de carga de corriente |
|
1030 (0x406) |
Deslastre de carga de potencia |