0613IB1314-09

Contadores

Descripción general

El módulo BCM ULP contiene contadores que ayudan a gestionar el interruptor automático.

Los contadores del módulo BCM ULP presentan las siguientes propiedades:

  • Todos los contadores se guardan en memoria no volátil para evitar la pérdida de datos en caso de pérdida de potencia.

  • El contador OF acumulativo es de solo lectura. Deja de incrementarlo cuando alcanza el valor máximo de 65535.

  • Todos los contadores (excepto el contador OF acumulativo) se pueden predefinir en cualquier valor de 0 a 65535. Los contadores pasan automáticamente de 65535 a 0.

  • Hay un umbral asociado al contador OF y al contador de comando de cierre del interruptor automático.

    Los umbrales se pueden establecer en cualquier valor de 0 a 65534. El ajuste de fábrica es 5000. Se genera una alarma cuando un contador alcanza el umbral.

Contadores del módulo BCM ULP

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x0229

554

L

INT16U

0–65535

A/E/P/H

Contador del número de veces que se excita el módulo BCM ULP

0x022A

555

L

INT16U

0–65535

A/E/P/H

Contador del número de veces que se restablece el módulo BCM ULP, tanto si es después de una pérdida de alimentación como si no

Umbrales de contador

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x0243

580

LE

INT16U

0–65535

A/E/P/H

Umbral de contador OF

Ajuste de fábrica = 5000

0x0244

581

LE

INT16U

0–65535

A/E/P/H

Umbral de contador de comando de cierre

Ajuste de fábrica = 5000

Contadores de funcionamiento de interruptor automático

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x0295

662

L

INT16

0–65535

A/E/P/H

Contador OF acumulativo (contador abierto a cerrado no reiniciable)

0x0296

663

LE

INT16

0–65535

A/E/P/H

Contador OF (contador abierto a cerrado reiniciable)

0x0297

664

LE

INT16

0–65535

A/E/P/H

Contador SD (posición cierre a SD)

0x0298

665

LE

INT16

0–65535

A/E/P/H

Contador SDE (posición cierre a SDE)

Contadores de liberación MX y XF

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x02A1

674

L

INT16U

0–65535

A/E/P/H

Contador de accionamiento MX

0x02A5

678

L

INT16U

0–65535

A/E/P/H

Contador de accionamiento XF