0613IB1315-09

Description

Communication Modbus

L'option de communication Modbus permet de connecter des disjoncteurs Schneider Electric basse tension à un superviseur ou à tout autre dispositif disposant d'un canal de communication Modbus maître.

Les disjoncteurs peuvent être raccordés à un réseau de liaison série RS-485 avec le protocole Modbus ou à un réseau Ethernet avec le protocole Modbus TCP/IP, en utilisant des interfaces dédiées comme :

  • l'interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur, permettant de raccorder le disjoncteur à un réseau de liaison série RS-485 ; ou

  • l'interface IFE Ethernet pour un disjoncteur ou le serveur de tableau IFE Ethernet, permettant de raccorder le disjoncteur à un réseau Ethernet.

Accès aux fonctions

L'option de communication Modbus donne accès à un grand nombre de fonctions, notamment :

  • la lecture des données de diagnostic et de mesure.

  • la lecture des conditions d’état et des opérations à distance.

  • le transfert des événements horodatés.

  • l'affichage des réglages de protection.

  • la lecture des données d'identification et de configuration des disjoncteurs.

  • la commande à distance du disjoncteur.

  • le réglage de l'horloge et la synchronisation.

Cette liste varie selon la composition de l'unité fonctionnelle intelligente (type de disjoncteur, déclencheur MicroLogic, etc.) et les fonctions activées.