Parámetros de medidas
Tipo de sistema
El comando de configuración de presencia (código de comando = 46472) de ENVT (External Neutral Voltage Tap) configura el contenido del registro de tipo de sistema.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF1 |
3314 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
30, 31, 40, 41 |
E/P/H |
Tipo sistema Ajuste de fábrica:
|
Determinación del tipo de sistema:
|
Si... |
Entonces... |
Resultado |
|---|---|---|
|
el tipo de sistema es un interruptor automático de tres polos con transformador externo de corriente de neutro y sin toma externa de tensión de neutro |
tipo de sistema = 30 |
|
|
el tipo de sistema es un interruptor automático de tres polos sin transformador externo de corriente de neutro y sin toma externa de tensión de neutro |
tipo de sistema = 31 |
|
|
el tipo de sistema es un interruptor automático de tres polos sin transformador externo de corriente de neutro y con toma externa de tensión de neutro |
tipo de sistema = 40 |
|
|
el tipo de sistema es un interruptor automático de tres polos con transformador externo de corriente de neutro y toma externa de tensión de neutro, o si el tipo de sistema es un interruptor automático de cuatro polos |
tipo de sistema = 41 |
|
Esta tabla presenta el texto que hay que elegir en la pantalla de la unidad de control MicroLogic E en función del tipo de sistema determinado anteriormente:
|
Si... |
Entonces... |
|---|---|
|
tipo de sistema = 31 |
seleccione |
|
tipo de sistema = 40 |
seleccione |
|
tipo de sistema = 41 |
seleccione |
Señal de flujo de potencia
En las unidades de control MicroLogic P y H, la señal de flujo de potencia se configura usando la HMI MicroLogic o el comando de configuración de señal de flujo de potencia (código de comando = 47240).
En las unidades de control MicroLogic E, la señal de flujo de potencia solo se configura usando la HMI MicroLogic.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF3 |
3316 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P/H |
Señal de flujo de potencia: 0 = la potencia activa fluye de aguas arriba (superior) a aguas abajo (inferior) (ajuste de fábrica). 1 = la potencia activa fluye de aguas abajo (inferior) a aguas arriba (superior). |
Señal de potencia reactiva
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF4 |
3317 |
LE |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P/H |
Convención de señal para potencia reactiva: 0 = convención IEEE alterna 1 = convención IEEE e IEC (ajuste de fábrica) (1) |
|
(1) Con la unidad de control MicroLogic E, solo la convención IEC. |
||||||||
Señal de factor de potencia
El comando de configuración de la señal de factor de potencia (código de comando = 47241) configura el contenido del registro de la señal de factor de potencia.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF5 |
3318 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
E/P/H |
Convención de señal para el factor de potencia y el factor de potencia fundamental (cosϕ): 0 = convención IEC 1 = convención IEEE alterna 2 = convención IEEE (ajuste de fábrica) (1) |
|
(1) Con la unidad de control MicroLogic E, solo la convención IEC. |
||||||||
Convención de cálculo de potencia reactiva
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF6 |
3319 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
H |
Convención de cálculo de potencia reactiva: 0 = fundamental solo 1 = armónico incluido (ajuste de fábrica) |
Modo de acumulación de energía
El comando de configuración del modo de acumulación de energía (código de comando = 47242) configura el contenido del registro del modo de acumulación de energía.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CFB |
3324 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P/H |
Modo de acumulación de energía: 0 = acumulación absoluta (ajuste de fábrica) (1) Ep = EpIn + EpOut Eq = EqIn + EqOut 1 = acumulación con signo Ep = EpIn – EpOut Eq = EqIn – EqOut |
|
(1) Con la unidad de control MicroLogic E, solo está disponible la computación absoluta. |
||||||||
Tiempo de demanda
El comando de configuración de demanda de corriente (código de comando 47243) configura el contenido de los registros 3351 y 3352.
El comando de configuración de demanda de potencia (código de comando 47244) configura el contenido de los registros 3354 y 3355.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0D16 |
3351 |
LE |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P/H |
Método de cálculo de demanda de corriente (tipo de ventana): 0 = intervalo de bloque, deslizamiento 1 = térmico, deslizamiento (ajuste de fábrica) (1) |
|
0x0D17 |
3352 |
L-EC |
x1 |
min |
INT16U |
5–60 |
E/P/H |
Duración de la ventana de cálculo de la demanda de corriente, ajustable en incrementos de 1 minuto. El ajuste de fábrica es 15 minutos. (2). |
|
0x0D19 |
3354 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-5 |
E/P/H |
Método de cálculo de demanda de potencia (tipo de ventana): 0 = deslizamiento (intervalo de bloque) (ajuste de fábrica) 1 = deslizamiento (térmico) (1) 2 = bloque (intervalo de bloque) 5 = sincronizado con la comunicación |
|
0x0D1A |
3355 |
L-EC |
x1 |
min |
INT16U |
5–60 |
E/P/H |
Duración de la ventana de cálculo de la demanda de potencia, ajustable en incrementos de 1 minuto. El ajuste de fábrica es 15 minutos. |
|
(1) Con la unidad de control MicroLogic E, solo está disponible la opción de deslizamiento térmico. (2) La duración en minutos de la ventana de cálculo de demanda de corriente que aparece en el registro se utiliza para las funciones de protección de corriente máxima IA, IB, IC y IN. Cuando estas funciones de protección están activas, es posible modificar la duración de la ventana de cálculo independientemente de si la tapa protectora de las ruedas de configuración está cerrada o no, de si el acceso remoto está autorizado o no (MicroLogic) y de si el supervisor conoce la palabra de control de acceso remoto o no. |
||||||||
Tensión nominal
El comando de configuración de visualización de la tensión nominal primaria Vn (código de comando = 47245) configura el contenido del registro de tensión nominal.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258F |
9616 |
L-EC |
1 |
V |
INT16U |
100–1150 |
E/P/H |
Tensión nominal primaria Vn en el transformador de tensión. Ajuste de fábrica = 690 V |
|
0x2590 |
9617 |
LE |
1 |
V |
INT16U |
100-690 |
P/H |
Tensión nominal secundaria en el transformador de tensión. Ajuste de fábrica = 690 V |