0613IB1314-09

Lista de comandos y códigos de error de la unidad de control MicroLogic

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos de la unidad de control MicroLogic disponibles, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponde Ejecución de un comando:

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Configurar presencia de ENVT Configurar presencia de ENVT

46472

Administrador

Restablecer mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo

46728

Administrador u operador

Configuración de señal de flujo de potencia Configuración de señal de flujo de potencia

47240

Administrador

Configuración de señal de factor de potencia Señal de factor de potencia Configuración

47241

Administrador

Configuración de modo de acumulación de energía Configuración de modo de acumulación de energía

47242

Administrador

Configuración de demanda de corriente Configuración de demanda de corriente

47243

Administrador

Configuración de demanda de potencia Configuración de demanda de potencia

47244

Administrador

Configurar visualización de tensión nominal Vn Configurar visualización de tensión nominal primaria Vn

47245

Administrador

Para ver otros comandos relacionados con los ajustes de protección, consulte la Guía del usuario preexistente de Masterpact Modbus.

Códigos de error

Los códigos de error generados por las unidades de control MicroLogic son los códigos de error genéricos Resultado del comando.