Historique des déclenchements
Description générale
Les registres d'historique des déclenchements décrivent les 10 derniers déclenchements produits. Le format de l'historique des déclenchements correspond à une série de 10 enregistrements stockés dans une pile de type FIFO (premier entré, premier sorti). Le dernier enregistrement efface le plus ancien. Chaque enregistrement se compose de 20 registres décrivant un déclenchement.
Le registre 9098 renvoie le nombre de défauts enregistrés dans l'historique des déclenchements (FIFO).
Le registre 9099 renvoie la valeur du pointeur pour le dernier défaut enregistré dans l'historique des déclenchements.
Exemple :
Si le registre 9098 = 10 et le registre 9099 = 5, alors le dernier défaut enregistré correspond à l'enregistrement de déclenchement 5.
Dans ce cas, l'avant-dernière alarme enregistrée correspond à l'enregistrement d'alarme 4.
-
Les contacts doivent être inspectés chaque fois que le compteur dénombre une centaine de déclenchements.
-
Le message s'affiche si les caractéristiques du déclencheur n'ont pas été définies. Dans ce cas, consultez dans le menu sur l'IHM MicroLogic, dans les registres 9846–9853.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2385 |
9094 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicateur d'usure des contacts sur la phase A (1) |
|
0x2386 |
9095 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicateur d'usure des contacts sur la phase B (1) |
|
0x2387 |
9096 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicateur d'usure des contacts sur la phase C (1) |
|
0x2388 |
9097 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicateur d'usure des contacts sur le neutre (1) |
|
0x2389 |
9098 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–10 |
P/H |
Nombre d'alarmes enregistrées dans l'historique des déclenchements (FIFO) |
|
0x238A |
9099 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–9 |
P/H |
Valeur du pointeur pour la dernière alarme enregistrée dans l'historique des déclenchements |
|
(1) Réglage d'usine = 0x8000. |
||||||||
Numéro de l'enregistrement du déclenchement
Une requête de lecture de 20 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements de déclenchements, où 20 est le nombre de registres pour chaque enregistrement de déclenchement.
Par exemple, une requête de lecture de 20 x 3 = 60 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements de déclenchements de l'historique des déclenchements :
-
Les 20 premiers registres décrivent le premier enregistrement de déclenchement.
-
Les 20 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement de déclenchement.
-
Les 20 registres qui suivent décrivent le troisième enregistrement de déclenchement.
|
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|
|
0x238B–0x239E |
9100–9119 |
Enregistrement de déclenchement 0 |
|
0x239F–0x23B2 |
9120–9139 |
Enregistrement de déclenchement 1 |
|
0x23B3–0x23C6 |
9140–9159 |
Enregistrement de déclenchement 2 |
|
0x23C7–0x23DA |
9160–9179 |
Enregistrement de déclenchement 3 |
|
0x23DB–0x23EE |
9180–9199 |
Enregistrement de déclenchement 4 |
|
0x23EF–0x2402 |
9200–9219 |
Enregistrement de déclenchement 5 |
|
0x2403–0x2416 |
9220–9239 |
Enregistrement de déclenchement 6 |
|
0x2417–0x242A |
9240–9259 |
Enregistrement de déclenchement 7 |
|
0x242B–0x243E |
9260–9279 |
Enregistrement de déclenchement 8 |
|
0x243F–0x2452 |
9280–9299 |
Enregistrement de déclenchement 9 |
Enregistrement de déclenchement
Une requête de lecture de 20 registres est nécessaire pour lire un enregistrement de déclenchement.
L'ordre et la description des registres des enregistrements de déclenchements sont les mêmes que ceux de l'enregistrement de déclenchement 0 :
|
Enregistrement de déclenchement 0 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|
0x238B– 0x238E |
9100– 9103 |
R |
– |
– |
XDATE |
– |
E/P/H |
Date du déclenchement |
|
0x238F |
9104 |
R |
– |
– |
INT16U |
1000–1030 |
E/P/H |
Code du déclenchement |
|
0x2390– 0x2391 |
9105– 9106 |
R |
– |
– |
MOD10000 |
– |
P/H |
Valeur du paramètre de protection ayant provoqué l'activation d'une alarme |
|
0x2392 |
9107 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
Valeur du paramètre de temporisation ayant provoqué le déclenchement |
|
0x2393 |
9108 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–16000 |
P/H |
Courant de déclenchement sur phase A (1) |
|
0x2394 |
9109 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–16000 |
P/H |
Courant de déclenchement sur phase B (1) |
|
0x2395 |
9110 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–16000 |
P/H |
Courant de déclenchement sur phase C (1) |
|
0x2396 |
9111 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–16000 |
P/H |
Courant de déclenchement sur neutre (1) |
|
0x2397 |
9112 |
R |
– |
– |
– |
– |
P/H |
Nouvelle valeur de l'indicateur d'usure des contacts à la suite d'un déclenchement (2) |
|
0x2398– 0x2399 |
9113– 9114 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x239A– 0x239E |
9115– 9119 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Exprimé sous la forme x 0,1 de In (courant nominal). (2) Le déclencheur enregistre un indicateur par contact. Seule la valeur du contact le plus usé est indiquée ici. Consultez les registres 9094 à 9097. |
||||||||
Codes de déclenchement
|
Code de déclenchement |
Description |
|---|---|
|
1000 (0x03E8) |
Déclenchement suite à la protection Long retard Ir |
|
1001 (0x03E9) |
Déclenchement suite à la protection Court retard Isd |
|
1002 (0x03EA) |
Déclenchement suite à la protection Instantanée Ii |
|
1003 (0x03EB) |
Déclenchement suite à la protection Terre Ig |
|
1004 (0x03EC) |
Déclenchement suite à la protection différentielle IΔn |
|
1005 (0x03ED) |
Déclenchement suite à la protection instantanée intégrée I >> |
|
1006–1007 (0x03EE–0x03EF) |
Réservé |
|
1008 (0x03F0) |
Déclenchement suite à la protection avancée |
|
1009 (0x03F1) |
Déclenchement suite à la protection avancée étendue |
|
1010–1015 (0x03F2–0x03F7) |
Réservé |
|
1016 (0x3F8) |
Déséquilibre des courants |
|
1017 (0x3F9) |
Demande maximale IA |
|
1018 (0x3FA) |
Demande maximale IB |
|
1019 (0x3FB) |
Demande maximale IC |
|
1020 (0x3FC) |
Demande maximale IN |
|
1021 (0x3FD) |
Sous-tension |
|
1022 (0x3FE) |
Surtension |
|
1023 (0x3FF) |
Déséquilibre des tensions |
|
1024 (0x400) |
Réservé |
|
1025 (0x401) |
Puissance déwattée |
|
1026 (0x402) |
Sous-fréquence |
|
1027 (0x403) |
Surfréquence |
|
1028 (0x404) |
Rotation de phase |
|
1029 (0x405) |
Délestage de charge en fonction du courant |
|
1030 (0x406) |
Délestage de charge en fonction de la puissance |