Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS
Description
En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :
-
Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS avec un module BCM ULP.
-
Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600 avec un module BCM ULP
-
Raccordement de l’interface IFE à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600 avec un module BCM ULP et son module IO associé.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.
Connexion ULP
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon BCM ULP.
Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS
Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600
Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600

A Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
B ULP - terminaison de ligne
C RJ45 ULP - cordon
D Cordon BCM ULP de disjoncteur
E Contact de position déconnecté de disjoncteur (CD)
F Châssis du disjoncteur
G BCM ULP Module de communication disjoncteur
H Disjoncteur débrochable
I Bornier débrochable
J Contact de position embrochée du disjoncteur (CE)
K Contact de position de test de disjoncteur (CT)
L IO Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur