DOCA0054FR-10

Liste des commandes et des codes d'erreurs du module BCM ULP

Liste des commandes

Le tableau ci-après répertorie les commandes du module BCM ULP avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites Exécution d'une commande.

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Ouvrir le disjoncteur Ouvrir le disjoncteur

904

Administrateur ou Opérateur

Fermer le disjoncteur Fermer le disjoncteur

905

Administrateur ou Opérateur

Activation/inhibition de la commande de fermeture Activation/inhibition de la commande de fermeture d'un disjoncteur

910

Administrateur ou Opérateur

Codes d'erreur

Outre les codes d'erreur génériques Résultat de la commande, les commandes du module BCM ULP génèrent les codes d'erreur suivants dans le registre 8021 :

Code d'erreur

Description

4759 (0x1297)

Le disjoncteur est déclenché. Il doit être réinitialisé avant la commande.

4760 (0x1298)

Le disjoncteur est déjà fermé.

4761 (0x1299)

Le disjoncteur est déjà ouvert.

4763 (0x129B)

FDM121 en mode de contrôle local. Les commandes à distance ne sont pas autorisées.

4766 (0x129E)

La commande précédente est toujours en cours d'exécution.

4767 (0x12A0)

L'inhibition de la commande de fermeture est activée.

4777 (0x12A9)

Déjà en état d'interrogation (valide uniquement pour l'activation/l'inhibition de la commande de fermeture

Tout autre code d'erreur positif signale une erreur interne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?