DOCA0054FR-10

Etat du disjoncteur

Cause de déclenchement

Le registre de cause de déclenchement indique l'état actuel du déclenchement.

  • Si le bit de déclenchement est réglé sur 0, alors le déclenchement n'est pas actif.

  • Si le bit de déclenchement est réglé sur 1, alors le déclenchement est actif.

Le bit est réinitialisé dès que le disjoncteur est fermé à nouveau.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x0289

650

L

INT16U

Cause du déclenchement pour les fonctions de protection de base

A/E/P/H

0

Protection Long retard Ir

P/H

1

Protection Court retard Isd

A/E

1

Protection court retard Isd ou protection instantanée Ii

P/H

2

Protection instantanée Ii

A/E/P/H

3

Protection Terre Ig

A/P/H

4

Protection différentielle (Vigi)

A/E/P/H

5

Protection instantanée intégrée

A/E

6

Other protection

P/H

Panne interne (température)

A/E/P/H

7

Panne interne (surtension)

P/H

8

Autre protection (voir registre 651)

9-14

Réservé

A/E/P/H

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

0x028A

651

L

INT16U

Cause du déclenchement pour les fonctions de protection avancée

P/H

0

Déséquilibre de courant

P/H

1

Surintensité sur phase 1

P/H

2

Surintensité sur phase 2

P/H

3

Surintensité sur phase 3

P/H

4

Surintensité sur neutre

P/H

5

Sous-tension

P/H

6

Surtension

P/H

7

Déséquilibre de tension

P/H

8

Surcharge en puissance

P/H

9

Puissance déwattée

P/H

10

Sous-fréquence

P/H

11

Surfréquence

P/H

12

Rotation des phases

P/H

13

Délestage de charge en fonction du courant

P/H

14

Délestage de charge en fonction de la puissance

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

Inhibition de la commande de fermeture

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x0291

658

L

INT16U

A/E/P/H

Validité de chaque bit du registre d'état d'inhibition de la commande de fermeture

0x0292

659

L

INT16U

A/E/P/H

Etat d'inhibition de la commande de fermeture

0

Inhibition de la commande de fermeture activée par le module IO

1

inhibition de la commande de fermeture activée par la commande à distance

2-15

Réservé

Mode de commande locale/à distance

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0293

660

L

INT16U

0-1

A/E/P/H

Mode sélectionné dans le FDM121 ou le module IO:

0 = mode de commande distante (réglage d'usine)

1 = mode de commande locale

Etat du disjoncteur

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x0294

661

L

INT16U

A/E/P/H

Registre d'état du disjoncteur

0

Contact de signalisation d'état OF

0 = Le disjoncteur est ouvert.

1 = Le disjoncteur est fermé.

1

Contact de signalisation de déclenchement SD

0 = le disjoncteur n'est pas déclenché.

1 = Le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, par dérivation ou par bouton-poussoir.

Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact et ComPact NS avec motor mechanism.

2

Contact de signalisation de déclenchement sur défaut SDE

0 = le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique.

1 = le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris test de défaut à la terre et test différentiel).

3

Contact à ressort armé CH (uniquement avec MasterPact

0 = ressort désarmé

1 = ressort armé

Bit toujours égal à 0 pour le disjoncteur ComPact NS.

4

Réservé

5

Contact prêt à fermer PF (uniquement avec les disjoncteurs MasterPact)

0 = Non prêt à fermer

1 = Prêt à fermer

Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs ComPact NS.

6

Distinction entre les disjoncteurs ComPact NS et MasterPact NT/NW

0 = ComPact NS

1 = MasterPact NT/NW

7

Distinction entre le disjoncteur ComPact NS et le disjoncteur ComPact NS avec motor mechanism

0 = ComPact NS

1 = ComPact NS avec motor mechanism

815

Réservé

Auto/Manu

Ce registre affiche le mode réel utilisé : automatique ou manuel. Ces modes peuvent être modifiés uniquement localement via l'IHM du déclencheur MicroLogic P/H.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x029D

670

L

INT16

0…1

A/E/P/H

0 = Manu : l'ouverture et la fermeture du disjoncteur via l'interface de communication sont désactivées.

1 = Auto : l'ouverture et la fermeture du disjoncteur via l'interface de communication sont activées (réglage d'usine).

Activation du jeu de données hérité

Le jeu de données hérité est disponible uniquement si le module BCM ULP est équipé d'une version du firmware supérieure ou égale à V2.0.0 (le registre 577 doit être supérieur ou égal à 2000).

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x031F

800

L/E

0…1

A/E/P/H

Activation du jeu de données hérité

0 = Non activé

1 = Activé

Réglage d'usine = 0 si la version du firmware est inférieure à V3.0.0

Réglage d'usine = 1 si la version du firmware est supérieure ou égale à V3.0.0

NOTE: Si la version du firmware du module BCM ULP est supérieure ou égale à V3.0.0, dans une configuration 2 fils + ULP, la valeur de ce registre est toujours égale à 1 et elle ne peut pas être modifiée.

Paramètre de communication

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0325

806

L/E

0-1

A/E/P/H

4 fils / 2 fils + paramètre de communication ULP

0 = 4 fils

1 = 2 fils + ULP

Réglage d'usine = 0 si la version du firmware du module BCM ULP est inférieure à V4.0.0

Réglage d'usine = 1 si la version du firmware du module BCM ULP est supérieure ou égale à V4.0.0

Réglage de la réduction de la consommation d'énergie (ERMS)

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0326

807

L

INT16U

P/H

Validité du registre du mode ERMS : validité de chaque bit du registre du mode ERMS.

0 = Non valide

1 = Valide

0x0327

808

L

INT16U

P/H

Mode ERMS :

Bit 0 = 0 : Mode ERMS désactivé

Bit 0 = 1 : Mode ERMS activé

Bit 1 = 0 : Mode ERMS non dégradé

Bit 1 = 1 : Mode ERMS dégradé

0x0328-0x0329

809–810

L

A

INT32U

2 x In-15 x In (limité aux paramètres Ii)

P/H

Paramètre ERMS : valeur de déclenchement pour le paramètre ERMS

2 x In jusqu'à la valeur Ii actuelle (courant de déclenchement instantané).

Réglage d'usine = 2 x In

0x032A-0x032B

811-812

L

Réservé

Usure du contact

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x032C

813

L

INT16U

0-300

P/H

Seuil d'usure du contact

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?