DOCA0054FR-10

Commandes de contrôle du disjoncteur

Ouvrir le disjoncteur

Pour ouvrir le disjoncteur, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

904

A/E/P/H

Code de commande = 904

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E/P/H

Nombre de paramètres (octets) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E/P/H

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E/P/H

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

A/E/P/H

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

Fermer le disjoncteur

Pour fermer le disjoncteur, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

905

A/E/P/H

Code de commande = 905

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E/P/H

Nombre de paramètres (octets) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E/P/H

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E/P/H

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

A/E/P/H

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

Activation/inhibition de la commande de fermeture d'un disjoncteur

Pour activer ou inhiber la commande de fermeture d'un disjoncteur, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

910

A/E/P/H

Code de commande = 910

0x1F40

8001

INT16U

13

A/E/P/H

Nombre de paramètres (octets) = 13

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E/P/H

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E/P/H

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

A/E/P/H

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

0x1F45

8006

INT16U

1

A/E/P/H

  • 0 = Activation de la commande de fermeture

  • 1 = Inhibition de la commande de fermeture

0x1F46

8007

INT16U

A/E/P/H

Origine de la commande :

256 = commande envoyée via l'interface de communication (IFM ou IFE)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?