80459-641-04

Prueba de aislamiento

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

AVISO
PELIGRO DE SOBRETENSIÓN
No emplee un megóhmetro en:
  • Unidades de velocidad ajustables
  • Arrancadores suaves de estado sólido
  • Dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD)
  • Unidades de filtro de armónicos activos AccuSine™
  • Medidores de estado sólido PowerLogic™
  • Unidades de capacitores
  • Cualquier dispositivo que no haya sido diseñado para soportar las tensiones de un megóhmetro
Desconecte todos los dispositivos de estado sólido, por ejemplo, los SPD, variadores, arrancadores suaves, capacitores, filtros y monitores de circuitos antes de realizar pruebas con un megóhmetro en el CCM.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Antes de energizar un CCM, tome medidas de la resistencia. Use un probador de aislamiento (megóhmetro) con un potencial de 500 a 1000 V.

Tome lecturas entre cada fase y de cada fase a tierra, con los desconectadores derivados en la posición OFF. Asegúrese de que la desconexión principal esté apagada (off) durante todas las pruebas de aislamiento.

Las lecturas de un megóhmetro con todas las desconexiones apagadas (off) normalmente serán de 5 a 20 megaohmios o más. No energice el CCM si se encuentran lecturas por debajo de un megaohmio. Póngase en contacto con un representante local de Schneider Electric.

Registre todas las lecturas del megóhmetro para referencia futura. Cualquier cambio repentino en los valores de resistencia (aun dentro de la gama aceptable) puede indicar una falla potencial del aislamiento. La detección prematura y el repuesto de los componentes de aislamiento defectuosos ayuda a evitar daños al equipo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.