80459-641-04

Traslado o instalación de unidades del CCM adicionales

Los CCM ensamblados en fábrica incluyen unidades instaladas como se muestra en los diagramas del pedido. En ocasiones, puede ser necesario reubicar una unidad de su posición original o agregar una nueva unidad comprada por separado. Las unidades enchufables requieren que un entrepaño intermedio y una puerta de la unidad estén unidos a la estructura. Siga estas instrucciones para instalar o reubicar un entrepaño intermedio y una puerta.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Coloque el entrepaño (Instalación del entrepaño y de la puerta, consulte la sección A) en el área apropiada de la estructura.

    NOTA: Los CCM con clasificación de contención de arco tienen un entrepaño específicamente diseñado para los CCM con contención de arco (consulte Entrepaño para los CCM con contención de arco). Este entrepaño incluye deflectores de reducción de presión del arco y deben utilizarse al instalar las unidades del CCM con contención de arco para mantener la clasificación de contención de arco.

    Entrepaño para los CCM con contención de arco

    NOTA: Algunos entrepaños intermedios pueden estar equipados con persianas automáticas de las barras. Las instrucciones para la instalación y desmontaje de persianas automáticas de las barras se pueden encontrar en el boletín de instrucciones 80459-641-01, Centros de control de motores Modelo 6.
  3. Coloque la pata de montaje (Instalación del entrepaño y de la puerta, Vista B) del entrepaño en las ranuras de la bandeja de montaje (C). Sujete el entrepaño en el extremo de la pata de montaje, al lado izquierdo y derecho utilizando los tornillos de cabeza plana (Detalle A, D).

  4. Instale las hojas abisagradas de la puerta (Detalle A, E) en las ranuras de la bisagra (G), situadas en los canales angulares de la estructura. Sujete las hojas abisagradas al canal angular de la estructura utilizando tornillos de cabeza Torx® (H).

  5. Instale los receptáculos del sujetador (Detalle B, J) en las ranuras del soporte (K) y fíjelos con tornillos de cabeza Torx (H).

Instalación del entrepaño y de la puerta

Kit de instalación del entrepaño

Elemento

Descripción

Cantidad

Ensamble por

A

Entrepaño

2*

pasos 2 y 3

B Pie de montaje 2 paso 3
C Ranuras de la bandeja de montaje 2 paso 3

D

Tornillo de cabeza plana

4

paso 3

E Hojas abisagradas   paso 4

F

Puerta de la unidad

1

paso 4

G Ranuras de bisagra   paso 4

H

Tornillos de cabeza hexagonal

4*

pasos 4 y 5

J

Receptáculo del sujetador de ¼ de vuelta

2*

paso 5

K Ranuras para los soportes   paso 5
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.