80459-641-04

Empalme de las barras de alimentación de barra de 2500 A con clasificación de cortocircuito de 100,000 A

NOTA: En el ensamble de empalme integral, que se encuentra a la izquierda de cada barra de fase, el número de conexiones de barras es uno más que el número de barras horizontales. Las barras de empalme se mantienen cautivas en la barra horizontal mediante un ensamble portador de barras de empalme. La parte trasera del ensamble del portador incluye tuercas cautivas (consulte Sin las cubiertas de los canales de cables y con las barreras de barras horizontales abiertas).

Sin las cubiertas de los canales de cables y con las barreras de barras horizontales abiertas

Empalme de las barras de alimentación:

  1. Retire los cuatro pernos de cada ensamble de empalme.

  2. Deslice el ensamble de empalme (barras de empalme y ensamble portador) hacia la izquierda hasta que los dos orificios izquierdos estén alineados con los orificios correspondientes en la barra horizontal en la sección izquierda.

  3. Vuelva a instalar los cuatro pernos a través del ensamble de empalme y en la barra horizontal.

  4. Apriete todos los pernos, en ambos extremos, de 31 a 32 lb-ft (41.87-43.22 N•m).

  5. Regrese al paso 1 para todas las fases y la barra de neutro (si se suministró).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.