80459-641-04

Requisitos de espacio

Instale los CCM en un área con un espacio libre mínimo de 0.9 m (3 ft) al frente de una construcción al frente del tablero. Se necesitan 0.9 m (3 ft) adicionales detrás de una construcción “espalda con espalda”. Este espacio libre proporciona el espacio adecuado para desmontar e instalar las unidades. (Es posible que se requiera más espacio para algunas aplicaciones; consulte los códigos de instalación locales y nacionales correspondientes). Deje al menos 13 mm (0.5 in) de espacio entre la parte posterior de la parte frontal de los CCM y la pared. En las ubicaciones con humedad, deje por lo menos 6 in (152 mm).

PELIGRO
Peligro de quemaduras por GASES CALIENTES
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Los CCM Modelo 6 con la opción clasificada para contención de arco tienen deflectores de techo para alivio de presión para la ventilación superior de los gases resultantes de una falla de arco. Estos CCM requieren un espacio libre mínimo de 724 mm (28.5 in) desde la placa superior del CCM al obstáculo más cercano [altura mínima del techo de 3 m (10 ft) incluyendo el canal de montaje].
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Los CCM Modelo 6 con la opción clasificada para contención de arco tienen deflectores de techo para alivio de presión para la ventilación superior de los gases resultantes de una falla de arco. Estos CCM requieren un espacio libre mínimo de 724 mm (28.5 in) desde la placa superior del CCM al obstáculo más cercano [altura mínima del techo de 3 m (10 ft) incluyendo el canal de montaje].

Alineación del CCM

Se debe proporcionar una superficie lisa y nivelada para la instalación. Una cimentación desigual puede causar la desalineación de los bloques de transporte, las unidades y las puertas. La superficie debajo de un CCM debe ser de un material no combustible, a menos que se instalen placas inferiores en cada sección vertical.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.