80459-641-04

Empalme de barras de desplazamiento o barras horizontales 3000/3200 A

  • En todas las estructuras con barras horizontales de desplazamiento o de 3000/3200 A, las barras de empalme vienen incluidas como kit. Este kit viene en una caja y se envía de fábrica dentro de la estructura. El kit contiene todas las barras de empalme y la tornillería de montaje necesarios para el empalme de las barras horizontales.

  • Utilice el kit de empalme solo si va a realizar el empalme a la izquierda (de frente a la estructura). Si el empalme no se realiza a la izquierda, retire el kit antes de energizar y consérvelo para una expansión futura. Si una estructura va a ser empalmada a otra estructura a la derecha, siga las instrucciones de empalme provistas para la aplicación de la estructura.

  • En el ensamble de empalme integral, que se encuentra a la izquierda de cada barra de fase, el número de conexiones de barras es uno más que el número de barras horizontales. La conexión de barra que se encuentra más atrás contiene las tuercas cautivas.

Empalme de una barra horizontal en el lado izquierdo de la estructura:

  1. Coloque la barra de empalme trasera (la barra con tuercas cautivas; consulte Empalme de las barras horizontales de desplazamiento horizontal) contra la cara posterior de las barras horizontales traseras.

    Empalme de las barras horizontales de desplazamiento horizontal

  2. Instale una barra de empalme sencilla entre cada laminación de la barra horizontal; instale la última barra contra la cara frontal de la barra horizontal (consulte Empalme de las barras horizontales de desplazamiento horizontal).

  3. Alinee los cuatro orificios de montaje en la barra de empalme con los de la barra horizontal.

  4. Instale cuatro pernos de empalme, dos a cada lado del ensamble de empalme.

  5. Para empalmes de barras de alimentación principales de 600 a 2500 A, apriete los pernos de 31 a 32 lb-ft (41.87-43.22 N•m). Para empalmes de barras de alimentación principales de 3000/3200 A, apriete los pernos a 68-72 lb-ft (92.2-97.6 N•m). Apriete la tuerca central en los ensambles de barras de empalme 3R reforzados de 85 kA a 68-72 lb-ft (92.2-97.6 N•m).

  6. Repita el paso 1 para todas las fases y la barra de neutro (si fue provista).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.