80459-641-04

Energización del CCM

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado en todos los clips para fusibles en los lados de línea y carga para confirmar la desenergización del interruptor.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Revise la lista de verificación previa al funcionamiento y asegúrese de que todos los puntos estén correctos.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

NOTA: Si se produce una falla eléctrica, no intente volver a energizar el CCM. Consulte la sección “Mantenimiento después de que ha ocurrido una falla” en el boletín de instrucciones 80459-641-01, de los Centros de control de motores Modelo 6.

Para energizar el CCM:

  1. Repase las Lista de verificación previa al funcionamiento antes de energizar.

  2. Desconecte todas las cargas de corriente descendente, inclusive el equipo de distribución y demás dispositivos que se encuentren a distancia del CCM.

  3. Verifique que todas las barreras, cubiertas y puertas estén cerradas antes de energizar el equipo.

  4. Energice el equipo en secuencia, comenzando con el CCM principal, luego las unidades alimentadoras y luego las unidades de arrancadores motores.

  5. Con todas las barreras en su lugar y todas las puertas de la unidad cerradas y bloqueadas, encienda las unidades moviendo la palanca externa del operador con un movimiento firme y positivo.

  6. Una vez que los interruptores desconectadores de todas unidades estén cerrados, se pueden activar cargas como circuitos de alumbrado, arrancadores, contactores, calentadores y motores.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.