Empalme de las barras de alimentación en gabinetes tipo 3R
Empalme de las barras de alimentación:
-
Retire los dos pernos izquierdos de cada ensamble de empalme. Luego, afloje, sin retirar, los dos pernos derechos en cada ensamble de empalme. Si la barra viene provista con soportes de refuerzo opcionales de 85,000 A (consulte Soportes de refuerzo opcionales de 85,000 A), también afloje la tuerca intermedia de cada ensamble de empalme.
NOTA: No retire los dos pernos derechos ni el perno intermedio (si corresponde) de los ensambles de empalme. Esto haría caer las barras de empalme o los espaciadores (si corresponde) del ensamble de empalme. Si esto ocurre, vuelva a ensamblar las barras de empalme y los espaciadores (si corresponde) en el orden correcto antes de continuar. -
Deslice el ensamble de empalme hacia la izquierda hasta que los dos orificios izquierdos estén alineados con los orificios correspondientes en la barra horizontal en la sección izquierda.
-
Vuelva a instalar los dos pernos izquierdos a través del ensamble de empalme y en la barra horizontal.
-
Apriete los pernos de conexión de empalme en las conexiones de la barra horizontal a 31-32 lb-ft (41.87-43.22 N•m). Apriete las tuercas de soporte de 85 kA (si corresponde) de 68 a 72 lb-ft (92.2-97.6 N•m).
-
Regrese al paso 1 para todas las fases y la barra de neutro (si se suministró).