80459-641-04

Recepción, manejo y almacenamiento de los CCM

Consulte los requisitos para Prevención y mitigación de la contaminación por humedad para obtener información adicional sobre la recepción e inspección de equipos eléctricos.

La mayoría de los CCM se despachan en bloques de envío de una, dos o tres secciones con las secciones del CCM colocadas de lado sobre una tarima. Si el cliente lo solicita, el CCM se puede enviar en posición vertical. Algunas secciones más pesadas del CCM solo se envían en posición vertical.

Recibo del CCM

En cuanto reciba el CCM, inspecciónelo para descartar la presencia de daños al equipo. La entrega del equipo a la compañía de transporte, en cualquiera de las plantas de Schneider Electric o cualquier otro punto de embarque, constituye la entrega al comprador. Tanto el título como todo riesgo de pérdida o daño en tránsito pasarán al comprador en ese momento. Consulte las condiciones de venta de Schneider Electric para obtener más información. Todas las reclamaciones por pérdidas y daños deben ser realizadas por el comprador al transportista.

Si se retira el material de embalaje, vuelva a colocarlo para proteger el CCM hasta que se instale.

Manejo del CCM

ADVERTENCIA
peligro de vuelco
  • Antes de instalar o desinstalar este producto, lea y siga las instrucciones para manipular el producto.
  • Este producto tiene un centro de gravedad alto. Utilice un equipo de levantamiento adecuado para mover el producto y para evitar que se vuelque.
  • Durante la instalación, asegure el producto a la superficie de montaje. Siga las instrucciones de Fijación de estructuras al suelo.
  • Solamente el personal calificado debe manipular e instalar este producto.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Equipo necesario

Se deberá disponer de equipo adecuado, por ejemplo montacargas, grúas o varillas y rodillos de tubo, al manejar los CCM. Pesos aproximados de envío del CCM indica el peso aproximado de transporte de las secciones equipadas con unidades típicas. Si desea conocer con mayor exactitud los pesos de transporte de una determinada configuración, póngase en contacto con el Grupo de asistencia técnica del CCM llamando al 800-634-2003.

Pesos de envío aproximados del CCM

Tipo de gabinete

Profundidad

Una sección

Dos secciones

Tres secciones

1, 1A, 12

381 mm (15 in)

600 lb (272 kg)

1200 lb (544 kg)

1800 lb (816 kg)

3R en los que no puede entrar una persona

381 mm (15 in)
(676 mm/26.6 in en total)

900 lb (408 kg)

1800 lb (816 kg)

2700 lb (1225 kg)

1, 1A, 12

508 mm (20 in)

750 lb (340 kg)

1500 lb (680 kg)

2250 lb (1021 kg)

3R en los que no puede entrar una persona

508 mm (20 in)
(803 mm/31.6 in en total)

1050 lb (476 kg)

2100 lb (953 kg)

3150 lb (1429 kg)

Variador de velocidad de 18 pulsos

50 in Ancho (1270 mm)

508 mm (20 in)

N/A

2107 lb (956 kg)

65 in Ancho (1651 mm)

2816 lb (1277 kg)

Desplazamiento del CCM

ADVERTENCIA
peligro de vuelco
Al mover el CCM:
  • Siga todas las instrucciones y las precauciones especificadas por el fabricante para mover equipos pesados.
  • Verifique que el equipo para realizar los traslados sea el adecuado para soportar el peso.
  • Los montacargas, si están disponibles, son un método conveniente para mover los CCM. Utilice horquillas extendidas al levantar 1067 mm (42 in) como mínimo.
  • Asegure la carga al equipo de levantamiento antes de moverla.
  • Al quitar un CCM de una tarima de transporte, equilíbrelo con cuidado y asegúrelo con una correa de resistencia nominal adecuada.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.
ADVERTENCIA
peligro de manipulación y levantamiento
  • El producto solo debe ser levantado por personal calificado.
  • Mantenga el área debajo del equipo despejada de personal o cualquier pertenencia.
  • Inspeccione el ángulo de levantamiento para detectar cualquier daño. No levante el producto si presenta daños.
  • Seleccione las longitudes de los aparejos para compensar la distribución desigual del peso.
  • Limite el ángulo de la eslinga a menos de 45° como máximo entre la vertical y los cables de levantamiento (consulte Uso correcto de la eslinga para levantar un CCM).
  • No pase cuerdas, cables ni eslingas por los orificios de los ángulos de levantamiento. Utilice ganchos o grilletes con la resistencia nominal adecuada.
  • Utilice únicamente equipos de elevación con la resistencia nominal adecuada para levantar el producto.
  • Levante la carga solo desde la posición vertical. Mantenga la fuerza de levantamiento en dirección vertical.
  • No intente levantar o instalar dispositivos de levantamiento en las secciones equipadas con cajas del servicio eléctrico.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Uso apropiado de una eslinga para levantar un CCM

Los ángulos de elevación en los CCM Modelo 6 estándar pueden quitarse y desecharse. En los CCM con clasificación de arco, las secciones del CCM con interruptores principales ArcBlok o del CCM con placas superiores ventiladas, deben retirarse la(s) provisión(es) de levantamiento. Para evitar que entre material extraño al equipo, vuelva a colocar toda la tornillería que sujeta los ángulos de elevación.

Unidades enchufables

Algunas unidades de CCM pueden pesar hasta más de 90 kg (200 lb) y requieren dos o más personas o equipo de manejo especial. Levante solamente apoyando la parte inferior o los paneles laterales de la unidad. Consulte el boletín de instrucciones 80459-641-01, de los Centros de control de motores Modelo 6, para obtener detalles sobre la instalación y desmontaje de la unidad e información adicional sobre su levantamiento.

Almacenamiento del CCM

AVISO
PELIGRO DE INGRESO DE HUMEDAD Y CORROSIÓN
Nunca almacene los CCM al aire libre. Su almacenamiento fuera de un edificio no es adecuado, aun cuando esté protegido con una lona.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Si los CCM no se ponen en servicio al recibirlos, guárdelos en un lugar limpio, seco y ventilado sin exponerlos a temperaturas extremas.

Consulte los requisitos de Prevención y mitigación de la contaminación por humedad para obtener información adicional sobre el almacenamiento de equipo eléctrico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.