80459-641-04

Selección de los elementos térmicos de la unidad de sobrecarga

Esta sección identifica las unidades de sobrecarga térmica necesarias para los arrancadores especificados en un pedido. Las tablas se basan en la corriente a plena carga del motor y proporcionan el número de catálogo para los elementos térmicos apropiados que se utilizarán en esa corriente nominal.

Tablas de selección de sobrecarga de aleación de fusión para unidades de arrancador combinadas

Tamaño 1

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

0.56–0.63

B 0.81

4.12–4.70

B 6.90

0.64–0.68

B 0.92

4.71–5.21

B 7.70

0.69–0.77

B 1.03

5.22–5.53

B 8.20

0.78–0.85

B 1.16

5.54–6.17

B 9.10

0.86–0.97

B 1.30

6.18–7.02

B 10.2

0.98–1.09

B 1.45

7.03–7.92

B 11.5

1.10–1.21

B 1.67

7.93–8.61

B 12.8

1.22–1.33

B 1.88

8.62–9.17

B 14

1.34–1.53

B 2.10

9.18–10.0

B 15.5

1.54–1.73

B 2.40

10.1–11.0

B 17.5

1.74–1.89

B 2.65

11.1–11.8

B 19.5

1.90–2.17

B 3.00

11.9–13.5

B 22

2.18–2.53

B 3.30

13.6–15.3

B 25

2.54–2.87

B 3.70

15.4–17.4

B 28

2.88–3.22

B 4.15

17.5–19.4

B 32

3.23–3.49

B 4.85

19.5–22.2

B 36

3.50–3.85

B 5.50

22.3–25.1

B 40

3.86–4.11

B 6.25

25.2–27.0

B 45

Tamaño 2

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

3.94–4.45

B 6.90

14.0–15.8

B 25

4.46–4.97

B 7.70

15.9–17.9

B 28

4.98–5.28

B 8.20

18.0–19.9

B 32

5.29–5.97

B 9.10

20.0–22.8

B 36

5.98–6.89

B 10.2

22.9–25.4

B 40

6.90–7.92

B 11.5

25.5–28.9

B 45

7.93–8.71

B 12.8

29.0–30.8

B 50

8.72–9.27

B 14.0

30.9–32.5

B 56

9.28–10.2

B 15.5

32.6–34.9

B 62

10.3–11.4

B 17.5

35.0–39.7

B 70

11.5–12.3

B 19.5

39.8–44.7

B 79

12.4–13.9

B 22

Tamaño 3

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

14.0–14.9

CC 20.9

36.9–39.8

CC 59.4

15.0–16.2

CC 22.8

39.9–42.3

CC 64.3

16.3–17.2

CC 24.6

42.4–45.7

CC 68.5

17.3–18.7

CC 26.3

45.8–49.2

CC 74.6

18.8–20.2

CC 28.8

49.3–52.8

CC 81.5

20.3–21.7

CC 31.0

52.9–56.8

CC 87.7

21.8–23.3

CC 33.3

56.9–61.2

CC 94.0

23.4–25.2

CC 36.4

61.3–66.1

CC 103

25.3–27.1

CC 39.6

66.2–71.2

CC 112

27.2–29.4

CC 42.7

71.3–76.7

CC 121

29.5–31.6

CC 46.6

76.8–82.9

CC 132

31.7–34.0

CC 50.1

83.0–90.0

CC 143

34.1–36.8

CC 54.5

Tamaño 4

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

44.0–46.8

CC 64.3

73.0–78.1

CC 112

46.9–50.6

CC 68.5

78.2–83.9

CC 121

50.7–54.5

CC 74.6

84.0–91.1

CC 132

54.6–58.4

CC 81.5

91.2–97.5

CC 143

58.5–62.9

CC 87.7

97.6–104

CC 156

63.0–67.7

CC 94.0

105–113

CC 167

67.8–72.9

CC 103

114–133

CC 180

Tamaño 5 con sobrecargas tipo con transformador de corriente TC

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

40.8–45.5

B 1.03

115–128

B 3.00

45.6–49.9

B 1.16

129–140

B 3.30

51.0–57.5

B 1.30

141–160

B 3.70

57.6–65.9

B 1.45

161–193

B 4.15

66.0–73.1

B 1.67

194–209

B 4.85

73.2–81.5

B 1.88

210–232

B 5.50

81.6–92.3

B 2.10

233–248

B 6.25

92.4–104

B 2.40

249–266

B 6.90

105–114

B 2.65

Tamaño 6

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

133–148

B 1.30

272–308

B 2.65

149–174

B 1.45

309–348

B 3.00

175–195

B 1.67

349–397

B 3.30

196–219

B 1.88

398–429

B 3.70

220–239

B 2.10

430–495

B 4.15

240–271

B 2.40

496–520

B 4.85

Tablas de selección de sobrecarga de aleación de fusión para unidades de arrancador combinado de bobinado parcial

Tamaño 1

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

1.12–1.27

B 0.81

8.24–9.41

B 6.90

1.28–1.37

B 0.92

9.42–10.43

B 7.70

1.38–1.55

B 1.30

10.44–11.07

B 8.20

1.56–1.71

B 1.16

11.08–12.35

B 9.10

1.72–1.95

B 1.30

12.36–14.05

B 10.2

1.96–2.19

B 1.45

14.06–15.85

B 11.5

2.20–2.43

B 1.67

15.86–17.23

B 12.8

2.44–2.67

B 1.88

17.24–18.35

B 14

2.68–3.07

B 2.10

18.36–20.1

B 15.5

3.08–3.47

B 2.40

20.2–22.1

B 17.5

3.48–3.79

B 2.65

22.2–23.7

B 19.5

3.80–4.35

B 3.00

23.8–27.1

B 22

4.36–5.07

B 3.30

27.2–30.7

B 25

5.08–5.75

B 3.70

30.8–34.9

B 28

5.76–6.45

B 4.15

35.0–38.9

B 32

6.46–6.99

B 4.85

39.0–44.5

B 36

7.00–7.71

B 5.50

44.6–50.3

B 40

7.72–8.23

B 6.25

50.4–54.0

B 45

Tamaño 2

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

7.88–8.91

B 6.90

24.8–27.9

B 22

8.92–9.95

B 7.70

28.0–31.7

B 25

9.96–10.57

B 8.20

31.8–35.9

B 28

10.58–11.95

B 9.10

36.0–39.9

B 32

11.96–13.79

B 10.2

40.0–45.7

B 36

13.80–15.85

B 11.5

45.8–50.9

B 40

15.86–17.43

B 12.8

51.0–61.7

B 45

17.44–18.55

B 14.0

61.8–65.1

B 50

18.56–20.5

B 15.5

65.2–69.9

B 56

20.6–22.9

B 17.5

70.0–79.5

B 62

23.0–24.7

B 19.5

79.6–89.4

B 70

Tamaño 3

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

28.0–29.9

CC 20.9

73.8–79.7

CC 59.4

30.0–32.5

CC 22.8

79.8–84.7

CC 64.3

32.6–34.5

CC 24.6

84.8–91.5

CC 68.5

34.6–37.5

CC 26.3

91.6–98.5

CC 74.6

37.6–40.5

CC 28.8

98.6–105.7

CC 81.5

40.6–43.5

CC 31.0

105.8–113.7

CC 87.7

43.6–46.7

CC 33.3

113.8–122.5

CC 94.0

46.8–50.5

CC 36.4

122.6–132.3

CC 103

50.6–54.3

CC 39.6

132.4–142.5

CC 112

54.4–58.9

CC 42.7

142.6–153.5

CC 121

59.0–63.3

CC 46.6

153.6–165.9

CC 132

63.4–68.1

CC 50.1

166.0–180.0

CC 143

68.2–73.7

CC 54.5

Tamaño 4

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

105–112

CC 74.6

170–181

CC 132

113–122

CC 81.5

182–195

CC 143

123–131

CC 87.7

196–209

CC 156

132–142

CC 94.0

210–227

CC 167

143–153

CC 103

228–247

CC 180

154–157

CC 112

248–266

CC 196

158–169

CC 121

Tamaño 5 con sobrecargas tipo con transformador de corriente TC

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

Corriente a plena carga del motor (A)

Número de unidad térmica

81.6–91.1

B 1.03

230–257

B 3.00

91.2–101

B 1.16

258-281

B 3.30

102–115

B 1.30

282–321

B 3.70

116–131

B 1.45

322–387

B 4.15

132–146

B 1.67

388–419

B 4.35

147–163

B 1.84

420–465

B 5.60

164–184

B 2.10

466–497

B 6.25

185–209

B 2.40

496–532

B 6.90

210–229

B 2.65

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.