80459-641-04

Desmontaje e instalación de los paneles de barrera de las barras horizontales

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Desmontaje de la barrera deslizante

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Con una mano, deslice el panel izquierdo hacia la derecha hasta desencajarlo del panel derecho.

  3. Alinee las flechas del panel izquierdo y del riel superior como se muestra en Alineación de las flechas en los paneles. Levante el panel hasta sacarlo del riel inferior y retire el panel.

    Alineación de las flechas en los paneles

  4. Alinee las flechas del panel derecho y del riel superior, como se muestra en Alineación de las flechas en los paneles. Levante el panel hasta sacarlo del riel inferior y retire el panel.

Instalación de la barrera deslizante

NOTA: La barrera de las barras horizontales contiene dos paneles idénticos con flechas en la parte superior. La “palanca” del panel izquierdo está orientada hacia el frente de la sección del CCM. La "cavidad de palanca" en el panel derecho se encuentra orientada hacia el frente de la sección del CCM.
  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Alinee las flechas del panel derecho y riel superior.

  3. Levante el panel hasta encajarlo en el canal trasero del riel superior.

  4. Baje el panel hasta encajarlo en el canal trasero del riel inferior.

  5. Deslice el panel hacia el extremo derecho.

  6. Alinee las flechas en el panel izquierdo y riel superior.

  7. Repita los pasos 3 y 4 con el panel izquierdo y el canal frontal.

  8. Deslice el panel hacia la izquierda hasta encajarlo en su lugar.

  9. Revise la barrera y asegúrese de que esté completamente cerrada y que el compartimiento de los cables esté aislado del compartimiento de las barras.

Desmontaje de la barrera fija

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Un remache cautivo en la parte inferior de cada panel de barrera de barra asegura los paneles a los soportes de montaje en el CCM (consulte Barrera fijas de las barras horizontales, Instalación y desmontaje de las barreras de las barras horizontales y Barrera instalada y desmontada).

    Barrera fijas de las barras horizontales

  3. Sujete firmemente la cabeza del remache del lado izquierdo y jale hasta que el remache se suelte del soporte de montaje.

  4. Extraiga el panel del lado izquierdo de su parte inferior hasta que la lengüeta en la parte superior del panel se haya desenganchado del riel superior (consulte Instalación y desmontaje de las barreras de las barras horizontales).

  5. Desmonte el panel del CCM.

  6. Repita los pasos 3 a 5 para el panel del lado derecho.

    Instalación y desmontaje de las barreras de las barras horizontales

Instalación de la barrera fija

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Inserte la pestaña del panel lateral derecho en el riel superior del lado derecho del CCM y colóquelo en su lugar (consulte Instalación y desmontaje de las barreras de las barras horizontales y Barrera instalada y desmontada).

    Barrera instalada y desmontada

  3. Sujete el panel del lado derecho empujando el remache firmemente en el orificio del soporte de montaje.

  4. Repita los pasos 2 y 3 para el panel del lado izquierdo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.