80459-641-04

Empalme de las barras de alimentación del CCM

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Aplicable a todos los empalmes de barras de alimentación del CCM

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Retire las cubiertas de la canalización de cables horizontal y deslice las barreras de las barras horizontales para tener acceso a los conectores de empalme cautivos (consulte Sin cubiertas del canal de cables horizontal y sin barreras de barras). Consulte Desmontaje e instalación de los paneles de barrera de las barras horizontales.

    Sin cubiertas del canal de cables horizontal y sin barreras de barras

  3. Localice las placas de empalme integral. Generalmente, las placas de empalme se encuentran en el extremo izquierdo de la barra principal del CCM en cada sección de transporte. En algunas construcciones, el ensamble de empalme puede estar incluido como kit, en una caja asegurada dentro de la estructura del CCM.

  4. Al reinstalar la tornillería de empalme después de haber completado la conexión de empalme, asegúrese de que las arandelas cónicas originales se vuelvan a instalar con el lado cóncavo orientado hacia la barra horizontal (consulte Arandela cónica debajo de la cabeza del perno).

    Arandela cónica debajo de la cabeza del perno

  5. Antes de energizar el equipo, coloque las barreras de las barras horizontales en la posición de cerrado y vuelva a colocar todas las cubiertas.

Consulte el boletín de instrucciones 80459-641-01, de los Centros de control de motores Modelo 6, para obtener detalles adicionales sobre la instalación de los empalmes de las barras de alimentación del CCM.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.