80459-641-04

Introducción

Este boletín contiene instrucciones sobre el manejo, la instalación, el mantenimiento y la modificación de un nuevo centro de control de motores Modelo 6 (CCM).

En el boletín de instrucciones encontrará información adicional relacionada con la expansión de un CCM Modelo 6, reacondicionamiento de varios componentes en un CCM Modelo 6 y otros temas relacionados 80459-641-01, de los Centros de control de motores Modelo 6.

CCM con contención de arco

El CCM Modelo 6 con clasificación de contención de arco tiene una clasificación resistente al arco limitada por dispositivo de hasta 65 kA a 600 V. La clasificación requiere protección de circuito ascendente específica. Para obtener información sobre los requisitos de dispositivos de protección ascendente, consulte el boletín de instrucciones 80459-641-01, del centro de control de motores Modelo 6.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.