80459-641-04

Instalación del CCM

En esta sección se explica cómo situar, instalar y conectar los gabinetes de los CCM Modelo 6, y cómo empalmar las barras de alimentación y de tierra. Consulte los diagramas de elevación frontal del CCM provistos por Schneider Electric para conocer la ubicación/colocación de las divisiones/secciones de envío dentro de la formación del CCM.

Ubicación del CCM

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Al mover secciones del CCM, siga las instrucciones de Manejo del CCM. El CCM tiene un centro de gravedad alto, el cual puede hacer que se incline el equipo.
  • Las estructuras del CCM deben fijarse a la superficie de montaje. Siga las instrucciones de Fijación de estructuras al suelo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Los CCM están diseñados para utilizarlos en ubicaciones no peligrosas. Elija una ubicación para la instalación que esté bien ventilada y libre de humedad, polvo y suciedad excesivos. La temperatura del área no deberá ser inferior a 0 °C (32 °F) ni superior a 40 °C (104 °F). Proteja el CCM de la entrada de agua o de humedad. Si es necesario, proteja el CCM de la condensación solicitando calefactores internos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.