80459-641-04

Configuraciones del protector de circuito del motor (PCM)

El Código Eléctrico Nacional® (NEC®) y el Código Eléctrico Canadiense (CEC, por sus siglas en inglés) requieren que los arrancadores magnéticos, usados en combinación con interruptores automáticos magnéticos de un solo disparo ajustables, tengan un relevador de sobrecarga en cada conductor. Los MCP TeSys o PowerPacT™ son los protectores de circuito de motor estándar utilizados en los CCM Modelo 6.

Ajuste de disparo magnético de Tesys o PowerPacT

El ajuste de disparo magnético para todos los MCP se establece de fábrica en la configuración de disparo más baja. Los ajustes de disparo de cada MCP deberán verificarse para la carga del motor y ajustarse para un arranque adecuado del motor.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Acceso al ajuste de disparo del MCP

  1. Al obtener las corrientes a plena carga del motor de las placas de identificación del motor, seleccione puntos de ajuste de disparo para probar el arranque de los motores. Tal vez sea necesario realizar más ajustes debido a las características de carga del motor. Consulte los códigos de instalación nacionales aplicables para conocer los puntos de ajuste permitidos.

  2. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  3. Coloque la palanca de la unidad en la posición de apagado, OFF, y abra la puerta.

  4. Utilice los procedimientos de las páginas siguientes para ajustar los MCP.

Selectores de ajuste de TeSys marco B

  1. Mientras empuja la palanca de bloqueo de la puerta hacia adelante, dispare el interruptor automático presionando el botón de prueba amarillo (consulte Selectores de ajuste de TeSys marco B). La palanca de desconexión se moverá automáticamente hacia arriba permitiendo el acceso al selector de ajustes.

    Selectores de ajuste de TeSys marco B

  2. Después de haber ajustado el disparo, restablezca el interruptor automático moviendo la palanca de desconexión a la posición de encendido, ON y, a continuación, a la de apagado, OFF.

Selectores de ajuste de PowerPacT para los marcos H y J

Configure los selectores FLA e Im (consulte Ajuste del disparo magnético PowerPacT de marco H y marco J). Consulte el boletín de instrucciones 48940-260-01 para obtener más información, consulte los ajustes del protector de circuitos de motor (PCM) para los protectores de PowerPacT de circuitos de motor marcos H y J.

Ajuste del disparo magnético PowerPacT de marco H y marco J

Selectores de ajuste del PowerPacT marco L

Configure el disparo ajustando el selector etiquetado "Isd" como se muestra en la Selectores de ajuste del PowerPacT marco L. El selector está etiquetado en amperios. Consulte la subsección titulada Ajustes de la unidad de disparo electrónica MicroLogic™ 1.3M en la Sección 3: Aplicaciones motor-alimentador del boletín de instrucciones 48940-310-01, Guía del usuario de las unidades de disparo MicroLogic 0, 1, 2 y 3.

Selectores de ajuste del PowerPacT marco L

Selectores de ajuste del PowerPacT marco P

Realice ajustes en los MCP marco P de la siguiente manera:

  • En los MCP de marco P con unidades de disparo electrónicas MicroLogic ET1.0I y ET1.0M, ajuste el disparo instantáneo (Ii) ajustando el interruptor A (consulte Ajuste de disparo instantáneo de PowerPacT de marco P). Los ajustes de los interruptores son múltiplos de la clasificación del marco.

    Ajuste de disparo instantáneo de PowerPacT de marco P

  • Para los MCP de marco P con otras unidades de disparo electrónicas MicroLogic, consulte el boletín de instrucciones 48049-148-05, interruptores automáticos PowerPacT con marco P y NS630b-NS1600.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.