80459-641-04

Mantenimiento inicial del CCM

Mantenimiento inicial: Antes de energizar cualquier equipo nuevo del CCM, realice los procedimientos de mantenimiento descritos en esta sección.

Mantenimiento futuro: Registre la(s) fecha(s) de instalación, de mantenimiento inicial y de puesta en marcha del CCM. El mantenimiento futuro debe realizarse al menos una vez al año, o con mayor frecuencia si así lo indican las condiciones de servicio o la política de mantenimiento establecida. Siga los procedimientos de mantenimiento del boletín de instrucciones 80459-641-01, de los Centros de control de motores Modelo 6.

Inspección del gabinete

Realice una inspección al interior y exterior del CCM para determinar si hay humedad, aceite o cualquier otro material extraño. Deseche el material extraño y limpie el CCM. Con una aspiradora, limpie el interior y el exterior del CCM. (No use aire comprimido ya que esto redistribuirá los contaminantes a otras superficies). Revise el gabinete para descartar daños que puedan reducir el espacio libre para las conexiones eléctricas. Inspeccione el acabado del gabinete. Si es necesario, retoque la pintura. Sustituya las piezas del gabinete que estén dañadas o corroídas.

Mantenimiento de barras de alimentación y compartimientos de línea entrante

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado en todos los clips para fusibles en los lados de línea y carga para confirmar la desenergización del interruptor.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

NOTA: Si se utiliza un comprobador de ausencia de tensión (AVT) VeriSafe™ de tres pulgadas para confirmar que la alimentación está desconectada, consulte el diagrama unifilar del CCM para determinar qué partes del sistema de la barra del CCM monitorea el AVT. El lado de línea del interruptor automático conectado a la red eléctrica que suministra energía a la alineación del equipo del CCM u otras partes del sistema de barras del CCM aún podría estar energizado.
AVISO
PELIGRO DE LIMPIEZA INCORRECTA
  • Nunca use un cepillo de alambre o papel de lija en las barras; al hacerlo, se retirará el revestimiento y se oxidará. Utilice un líquido de limpieza aprobado para ello. No utilice líquido de limpieza en los aisladores.
  • No intente limpiar las barras o conectores que estén dañados de ninguna manera. Sustitúyalos con piezas nuevas.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Realice los siguientes pasos durante la instalación para localizar y apretar cualquier conexión que pueda haberse aflojado durante su transporte y manejo:

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Quite las cubiertas superior e inferior del canal de cables horizontal de cada sección.

  3. Deje expuesta la barra y sus conexiones quitando la barrera de las barras de dos piezas de cada sección.

  4. Inspeccione todas las barras colectoras y los conectores. Sustituya cualquier pieza que esté muy manchada, corroída, picada o que presente cualquier otro tipo de daño.

  5. Verifique que todos los pernos en los puntos de conexión de las barras estén en su lugar y correctamente apretados. Consulte Valores de par de apriete para las conexiones de las barras para obtener los valores de par de apriete.

    Valores de par de apriete para las conexiones de las barras

    Ubicación de conexión atornillada

    Rango de par

    Barra horizontal (todas las ubicaciones)

    68-70 lb-ft (92.29-94.54 N•m)

    Barra de tierra horizontal (todas las ubicaciones)

    5-6 lb-ft (6.75-8.44 N•m)

    Barras de empalme: pernos de 0.375 in de diámetro

    31-32 lb-ft (41.64-43.33 N•m)

    Barras de empalme: pernos de 0.5 in de diámetro

    68-70 lb-ft (92.29-94.54 N•m)

  6. El acceso a las conexiones de las barras del lado de la carga para las secciones principales con ArcBlok y con alimentación en la parte superior estará restringido por la cámara de cables, por lo que un panel de acceso en la cámara de cables proporciona acceso a las conexiones de la barra de la fase B. Las conexiones de barra para las fases A y C están ubicadas en los bordes exteriores de la cámara de cables.

  7. Verifique que todos los tornillos de fijación de las lengüetas principales, del interruptor automático o interruptor fusible que sostienen los conductores entrantes en las lengüetas principales estén en su lugar y correctamente apretados. Utilice una llave dinamométrica y una llave Allen adecuada para apretar los tornillos de fijación de las lengüetas al valor correcto. El marcado dentro de las unidades del CCM proporciona información sobre el par de apriete.

  8. Inspeccione todos los aisladores, soportes de refuerzo y barreras; sustituya aquellos que muestren señas de daño.

Mantenimiento en la sección principal del ArcBlok 2500 si se produce una interrupción del arco interno

Operación normal

PRECAUCIÓN
riesgo de quemaduras por superficies calientes de disipadores de calor
Use equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos cuando trabaje cerca de disipadores de calor. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS o CSA Z462 o sus equivalentes locales.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.
AVISO
indicación de batería baja o batería no detectada
Llame a Servicios de Schneider Electric cuando la batería del sensor térmico CL110 esté baja o el sensor no se detecte en el sistema EcoStruxure PME/SCADA.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Interrupción de arco interno posterior

Si se produce una interrupción del arco interno en la alimentación de entrada del dispositivo ArcBlok Main, consulte el protocolo de retorno al servicio - Boletín de instrucciones ArcBlok: Marco R.PKR25993. Además, inspeccione el interruptor desconectador de fusibles y su cableado dentro de la cámara de cables para determinar si hay daños o cambios de color. Consulte Punto de inspección después de un evento. Póngase en contacto con Servicios de Schneider Electric si encuentra algún daño o cambios de color. Consulte la guía de implementación 7EN42-0247-00 para conocer el procedimiento de puesta en marcha del indicador de eventos del ArcBlok y los sensores térmicos CL110.

Punto de inspección después de un evento

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.