80459-641-04

Operación

En esta sección se incluye la lista de verificación previa al funcionamiento y se describen los procedimientos de energización.

Lista de verificación previa al funcionamiento

Para asegurarse de que el CCM funciona correctamente, verifique lo siguiente antes de energizarlo:

  • Complete los procedimientos de mantenimiento inicial comenzando con Mantenimiento inicial del CCM y siguiendo hasta Prueba de aislamiento). Es necesario realizar un servicio de mantenimiento inicial para detectar cualquier daño que pudo haber ocurrido durante su transporte así como localizar cualquier conexión suelta. No energice el CCM sino hasta haber completado el servicio de mantenimiento inicial.

  • Realice una prueba de aislamiento al CCM (consulte Prueba de aislamiento).

  • Si el CCM está equipado con un dispositivo de protección contra fallas a tierra, ajuste y pruebe correctamente el dispositivo antes de energizarlo.

  • Retire los bloques y demás material de sujeción temporal de los dispositivos eléctricos.

  • Retire cualquier barra de derivación secundaria de los transformadores de corriente. No haga funcionar un transformador de corriente con el circuito secundario abierto.

  • Active manualmente todos los interruptores, los interruptores automáticos y otros mecanismos del operador para asegurarse de que estén correctamente alineados y funcionen libremente.

  • Pruebe eléctricamente todos los interruptores, los interruptores automáticos y otros mecanismos operados eléctricamente (pero no bajo carga) para asegurarse de que los dispositivos funcionen correctamente. Es posible que se necesite una fuente auxiliar de alimentación de control.

  • Verifique el intervalo y funcionamiento correcto de los contactos de los temporizadores.

  • Verifique que las unidades térmicas de sobrecarga adecuadas estén instaladas al comparar las tablas de selección de sobrecarga con la corriente de plena carga del motor. Motor Logic™, Tesys™ T y los relevadores de sobrecarga estilo IEC (si fueron provistos) no requieren unidades térmicas; sin embargo, estos vienen de fábrica en su ajuste más bajo.

  • Verifique que todas las conexiones de carga y control remoto se hayan realizado y que coincidan con los diagramas de cableado provistos.

  • Asegúrese de que las conexiones a tierra se hayan realizado correctamente.

  • Instale las cubiertas y cierre todas las puertas; asegúrese de que todos los sujetadores estén enganchados.

  • Verifique que los ángulos de elevación hayan sido retirados de todas las secciones de la alineación.

  • Verifique que el ensamble de placa superior correcto haya sido instalado de acuerdo con las instrucciones provistas.

  • Verifique que la configuración del dispositivo de protección contra sobrecorriente (DPCS) cumpla con los requisitos del sistema eléctrico.

  • Verifique que se cumpla con el espacio necesario libre de obstrucciones por encima y alrededor del equipo según los requisitos descritos en este documento.

Para la alimentación principal de ArcBlok 1200:

  • Verifique que todos los cables de alimentación entrantes estén correctamente instalados y asegurados:

    • La sujeción de cables se ha completado según las instrucciones que comienzan en Sujeción de cables con ArcBlok 1200.

    • El amortiguador y los dos resortes del panel posterior de la cámara de cables están instalados y funcionan correctamente.

    • Las placas de cierre están instaladas con tubo conduit.

    • El espacio que queda entre los conductores y el tubo conduit está sellado con masilla para sellar conductos.

  • Verifique que todas las cubiertas de la cámara de cables hayan sido reemplazadas y aseguradas correctamente.

Para la alimentación principal de ArcBlok 2500:

Realice una inspección completa antes de que el CCM sea energizado y asegúrese de que todos los componentes funcionen correctamente. Consulte . Se requieren pasos adicionales para la sección principal del ArcBlok. Realice cada uno de los siguientes pasos del procedimiento de verificación antes de energizar el CCM.

  1. Verifique que todos los cables de alimentación entrantes estén correctamente instalados y asegurados:

    1. El pasado y la terminación de los cables se hayan completado según las instrucciones de Conexiones de cables con ArcBlok 2500.

    2. La placa de cierre del tubo conduit esté instalada con los tubos conduit.

    3. El espacio entre conductores y conductos esté sellado con masilla para sellar conductos.

    4. El módulo de interfaz térmica, la cubierta delantera del módulo ArcBlok, los disipadores de calor y los sensores térmicos estén instalados correctamente según se indica en Conexiones de cables con ArcBlok 2500.

  2. Verifique que las cubiertas frontal y posterior de la cámara de cables hayan sido reemplazadas y aseguradas correctamente.

  3. Verifique que el émbolo del indicador de eventos del ArcBlok se empuje hacia atrás como se indica en Indicador de eventos de ArcBlok.

  4. Consulte la guía de implementación 7EN42-0247-00 para conocer el procedimiento de puesta en marcha del indicador de eventos del ArcBlok y los sensores térmicos CL110.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.