80459-641-04

Empalme de tierra

NOTA: La barra de tierra horizontal del CCM está ubicada en la parte inferior de cada estructura del CCM. Se puede acceder a ella quitando la cubierta del canal de cables horizontal inferior u otra cubierta ubicada en la parte inferior de la estructura. La placa de empalme de las barras de tierra está ubicada en el extremo derecho de las barras de tierra en cada división de envío.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Tipo 1, 12 y 3R

Para empalmar la barra de tierra:

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Retire los pernos de la barra de tierra de las secciones izquierda y derecha.

  3. Deslice la barra de empalme de tierra en la sección derecha, alineando los orificios de montaje (consulte ).

    Colocación de los pernos de la barra de tierra

  4. Vuelva a colocar los pernos de las barras de tierra (consulte ) en las secciones derecha e izquierda. Apriete los dos pernos de 60 a 75 lb-in (6.75-8.44 N•m).

  5. Vuelva a colocar todas las cubiertas y las barreras y cierre todas las puertas.

Secciones principales del ArcBlok de alimentación inferior: 1200 A

Para realizar el empalme de las barras de tierra, siga estos pasos:

  1. Retire la cubierta delantera de la cámara de cables para acceder al ensamble de las barras de tierra.

  2. Quite los pernos de las barras de tierra en la cámara de cables y en la sección del CCM adyacente.

  3. Deslice la barra de empalme a tierra en la sección derecha y alinee los orificios de montaje.

  4. Vuelva a colocar los pernos de la barra de tierra (consulte Colocación de los pernos de la barra de tierra) en las secciones izquierda y derecha.

  5. Apriete los pernos de la barra de tierra a 60-75 lb-in (6.75-8.44 N•m).

  6. Coloque las placas de cierre a tierra en posición para sellar la cámara de cables (consulte la Ubicación de las placas de cierre a tierra). Deslice las placas de cierre contra la barra de tierra en donde la barra pasa a la siguiente sección. Donde no haya un empalme a una sección adyacente, cubra completamente la abertura para la barra de tierra no utilizada con la placa de cierre.

    Ubicación de las placas de cierre a tierra

  7. Vuelva a colocar todas las cubiertas y las barreras y cierre todas las puertas.

Secciones principales del ArcBlok de alimentación inferior: 1600, 2000 y 2500 A

  1. Retire la cubierta delantera de la cámara de cables para acceder al ensamble de las barras de tierra.

  2. Para empalmar a la sección adyacente izquierda (si corresponde):

    • Retire los pernos de la barra de empalme a tierra ubicada en el lado izquierdo de la cámara de cables y la barra de empalme a tierra ubicada en el lado derecho de la sección adyacente izquierda (consulte Extracción de pernos para la barra de empalme a tierra).

      Extracción de pernos para la barra de empalme a tierra

    • Deseche la barra de empalme a tierra del lado derecho de la sección izquierda adyacente.

    • Afloje la tornillería de la placa de cierre a tierra en el lado izquierdo de la cámara de cables y deslice la placa de cierre hacia adelante para mostrar la ranura abierta en la cámara de cables.

    • Deslice la barra de empalme a tierra ubicada dentro de la cámara de cables hacia la izquierda para alinearla con el orificio de montaje de la barra de tierra en la sección izquierda adyacente.

    • Vuelva a instalar un perno de la barra de empalme a tierra en ambas secciones (consulte Vuelva a instalar el perno de la barra de empalme a tierra).

      Vuelva a instalar el perno de la barra de empalme a tierra

    • Apriete los pernos de la barra de empalme a tierra de 60 a 75 lb-in. (6.75-8.44 N•m).

    • Deslice la placa de cierre contra la barra de empalme a tierra y apriete la tornillería de la placa de cierre a tierra.

  3. Para empalmar a la sección adyacente derecha (si corresponde):

    • Retire los pernos de la barra de empalme a tierra ubicada en el lado derecho de la cámara de cables.

    • Si corresponde, quite los pernos de la barra de empalme a tierra ubicada en el lado izquierdo de la sección adyacente derecha y deseche la barra de empalme a tierra.

    • Afloje la tornillería de la placa de cierre a tierra en el lado derecho de la cámara de cables y deslice la placa de cierre hacia adelante para mostrar la ranura abierta en la cámara de cables.

    • Deslice la barra de empalme a tierra ubicada dentro de la cámara de cables hacia la derecha para alinearla con el orificio de montaje de la barra de tierra en la sección derecha adyacente.

    • Vuelva a instalar un perno de la barra de empalme a tierra en ambas secciones.

    • Apriete los pernos de la barra de empalme a tierra de 60 a 75 lb-in. (6.75-8.44 N•m).

    • Deslice la placa de cierre contra la barra de empalme a tierra y apriete la tornillería de la placa de cierre a tierra.

  4. Vuelva a colocar todas las cubiertas y barreras y cierre todas las puertas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.