80459-641-04

Unión de secciones tipo 1/tipo 1 con juntas/tipo 12

Antes de colocar las secciones del CCM, verifique que no se hayan dañado las barras de distribución ni los aisladores. Si las barras están dobladas o los aisladores están rotos, no instale el CCM. Reporte cualquier daño a la compañía de transporte.

NOTA: Cada bloque de transporte incluye un kit con la tornillería de conexión, amarrado al canal de la esquina derecha frontal. Las barras de empalme cautivas vienen preensambladas en las barras horizontales situadas a la izquierda de la sección de transporte.

Colocación del CCM

Para montar y empalmar una sección nueva de un CCM en una sección existente del Modelo 6, o para unir secciones de transporte:

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Retire las cubiertas de canalización de cables horizontal superior e inferior en todas las secciones, dejando un acceso a los pernos de empalme al frente de cada sección.

  3. Obtenga acceso a las provisiones de empalme de barras de cada sección quitando los paneles de las barreras de dos piezas de las barras en las secciones adyacentes a una conexión de empalme (las secciones izquierda y derecha). Consulte Desmontaje e instalación de los paneles de barrera de las barras horizontales.

  4. Asegúrese de sujetar la(s) estructura(s) al piso. Consulte los diagramas del CCM (incluidos con el CCM) para conocer las ubicaciones de los sujetadores de anclaje.

  5. Al sujetar un CCM por los canales de la base o ángulos de elevación, levántelo para colocarlo en su lugar. Los bordes delanteros de los canales de montaje deben estar alineados para formar un frente continuo en línea recta. Utilice una línea de gis, hilo u otro método para alinear los canales de montaje frontales en una línea recta.

  6. Inserte una barra de punta o una palanca en las muescas en los canales de la base, para desplazar cuidadosamente las secciones hasta alinearlas. Proceda con precaución al mover las secciones de los CCM, ya que son muy pesadas en su parte superior. Consulte Manejo del CCM.

Unión de los canales de esquina

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Cada sección de transporte incluye un kit con la tornillería de conexión, amarrado al canal de la esquina derecha frontal.

  3. Localice las cuatro muescas en forma de semicírculo en la superficie interior de los canales de las esquinas delanteras y traseras (consulte Unión de los canales de esquina, Vista A).

    Unión de los canales de esquina

  4. Utilice cuatro de los tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal de 3/4 x 1/4-20 incluidos con el kit de tornillería, para unir los canales verticales frontales de las esquinas, insertando los tornillos por los orificios de paso situados en las muescas en forma de semicírculo y en el orificio autorroscante correspondiente (consulte Unión de los canales de esquina, Vista B).

    NOTA: Inserte los tornillos ya sea de la izquierda o derecha, según la facilidad de acceso a los orificios y la configuración del equipo; cualquiera de los lados es apropiado para la conexión.
  5. Apriete los tornillos (consulte Unión de los canales de esquina, Vista C).

  6. Repita los pasos 3 a 5 para conectar los canales de la esquina trasera.

    NOTA: En algunos casos, los orificios en los canales traseros solo estarán accesibles desde la parte posterior del CCM con las placas traseras del CCM desmontadas. Si el CCM no está accesible por la parte posterior, instale tantos tornillos como sea posible desde la parte frontal del CCM (típicamente a través del canal de cables vertical).

Unión de los canales laterales

  1. Localice dos orificios de paso para la tornillería de 1/4-20 en la superficie interior de los canales laterales de la sección inferior (consulte Unión de los canales laterales, Vistas A y B). Se puede acceder a estos después de retirar la cubierta del canal de cables inferior.

    Unión de los canales laterales

  2. Utilice dos de los cuatro tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal de 1-1/4 in x 1/4-20 incluidos en la bolsa de tornillería, para unir los canales laterales de la sección inferior. El tornillo instalado en la parte delantera se instala desde la sección derecha (consulte la sección Unión de los canales laterales, Vista A).

  3. El tornillo instalado en la parte posterior se instala desde la sección izquierda (consulte Unión de los canales laterales, Vista B).

  4. Localice dos orificios de paso para la tornillería de 1/4-20 en la superficie interior de los canales laterales superiores de la sección. El orificio de paso en la parte frontal está en la sección izquierda y se puede acceder a él al desmontar la cubierta del conducto de cables superior (consulte Unión de los canales laterales, Vista C).

  5. El orificio de paso trasero está en la sección derecha. En la mayoría de los casos, será necesario retirar la placa posterior o placa superior de la sección para tener acceso al orificio de paso trasero e instalar el tornillo (consulte Unión de los canales laterales, Vista D).

Sujeción de las estructuras al piso

Aplicaciones no sísmicas

Cada sección del CCM debe ser sujetada al piso (superficie de montaje) en dos lugares utilizando pernos de 1/2 o 3/4 in, grado cinco o superior y arandelas planas (provistas por el cliente). Los orificios de montaje de 0.88 in de diámetro en el canal de la base proporcionan el espacio libre para los anclajes de expansión de 1/2 in. Consulte los diagramas del CCM (incluidos con el CCM) para conocer las ubicaciones de los sujetadores de anclaje.

Peligro sísmico* Ubicaciones designadas

Cada sección debe ser anclada, según los detalles provistos por el ingeniero oficial, a los muros de carga del sistema estructural del edificio. Utilice un anclaje diseñado y suministrado por otros. Las unidades de prueba sísmica fueron ancladas con tornillería de 1/2-13 SAE de grado 5 y arandelas cónicas Belleville, de 1/2 in y 3/4 in. Las arandelas Belleville se suministran con el equipo para su uso con el anclaje sísmico. Consulte los diagramas del CCM (incluidos con el CCM) para conocer las ubicaciones de los sujetadores de anclaje. Consulte el boletín de instrucciones 80459-641-01, de los Centros de control de motores Modelo 6, para obtener información adicional sobre el anclaje de las secciones del CCM.

Acceso de punto de anclaje para ArcBlok 1200 con cámara de cables de alimentación inferior, con aislamiento del lado de línea

El ensamble de la cubierta delantera y del panel trasero de cada cámara de cables de alimentación inferior del ArcBlok es extraíble para que se pueda acceder a los puntos de sujeción de la sección.

  1. Retire y guarde las tuercas Keps de 3/8-16 que aseguran la cubierta delantera de la cámara de cables.

  2. Retire la cubierta delantera de la cámara de cables.

  3. Retire y conserve las tuercas Keps de 3/8-16 que sujetan el panel trasero de la cámara de cables. Se puede acceder al panel trasero desde el interior de la cámara de cables, después de retirar la cubierta delantera.

  4. Retire el panel trasero del interior de la cámara de cables.

  5. Instale el anclaje.

  6. Vuelva a colocar el panel trasero y la cubierta delantera usando las tuercas Keps de 3/8-16 que guardó en los pasos 1 y 3.

Acceso de punto de anclaje para ArcBlok 2500 con cámara de cables de alimentación inferior, con aislamiento del lado de línea

La cubierta delantera y el panel de acceso trasero de cada cámara de cables de alimentación inferior del ArcBlok son extraíbles para que se pueda acceder a los puntos de anclaje de la sección.

  1. Desenchufe el bloque de terminales del indicador de eventos del ArcBlok y colóquelo en el lateral derecho de la cámara de cables. No desconecte los cables del bloque de terminales.

  2. Quite y conserve la tornillería de 1/4-20 que sujeta la cubierta delantera de la cámara de cables.

  3. Quite y conserve la cubierta delantera de la cámara de cables.

  4. Quite y conserve la tornillería de 1/4-20 que sujeta el panel trasero de la cámara de cables.

  5. Quite y conserve el panel de acceso trasero del interior de la cámara de cables.

    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
    • Vuelva a colocar todas las cubiertas después de anclar la sección.
    • No encienda la alimentación si las cubiertas están desinstaladas.
    • Apriete la tornillería de la cubierta entre 95 y 105 lb-in (10.7-11.9 N•m).
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  6. Instale el anclaje.

  7. Vuelva a instalar el panel de acceso trasero con la tornillería de 1/4-20 que guardó en el paso 4. Apriete la tornillería de 95 a 105 lb-in (10.7-11.9 N•m).

  8. Vuelva a instalar la cubierta delantera de la cámara de cables con la tornillería de 1/4-20 que guardó en los pasos 2 y 3.

  9. Vuelva a conectar el bloque de terminales del indicador de eventos de ArcBlok que quitó en el paso 1.

    Panel de acceso posterior de la cámara de cables

Sujeción de las estructuras a una pared

Riesgo sísmico Ubicaciones designadas

Cuando se especifique o requiera para la aplicación (todas las áreas de riesgo sísmico con Ss superior a 2.67 g), cada sección debe estar arriostrada lateralmente en la parte superior (arriostramiento suministrado por otros) y conectada a la vía de carga del sistema del edificio según el detalle suministrado por el ingeniero responsable. Consulte el código de construcción internacional actual o la norma NFPA 5000 para obtener los valores específicos de Ss para la ubicación.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Desenergice el equipo antes de instalar los soportes laterales.
  • Los pernos no deben penetrar en la placa superior por más de 0.50 in (13 mm)
  • En los CCM con clasificación de contención de arco, no bloquee los deflectores del techo con componentes de restricción laterales.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Retire las ángulos de elevación y sujete cada sección al sistema de restricción lateral (provisto por otros) utilizando los mismos puntos de unión utilizados para sujetar los ángulos de elevación. Vuelva a utilizar los pernos y la arandela de seguridad suministrados con el ángulo de levantamiento o la tornillería suministrados por terceros, según corresponda. Preste especial atención a las limitaciones de profundidad de penetración del perno por debajo de la superficie de la placa superior. Los pernos no deben penetrar la placa superior del gabinete más de 13 mm (0.5 in). Consulte el boletín de instrucciones 80459-641-01, de los Centros de control de motores Modelo 6 para información adicional sobre el punto de conexión del ángulo de levantamiento.

Cada sección también debe ser anclada en la base. Consulte la etiqueta de instrucciones ubicada en el interior de la cubierta de la canalización de cables horizontal inferior.

Unión de las secciones tipo 3R

Esta sección proporciona las instrucciones de conexión de las secciones tipo 3R del CCM.

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Retire la placa posterior de la sección derecha (consulte Soporte posterior de secciones múltiples 3R).

    Soporte posterior de secciones múltiples 3R

  3. Después de colocar las estructuras una al lado de la otra, únalas como se describe en Unión de secciones tipo 1/tipo 1 con juntas/tipo 12.

  4. Con la tornillería adicional provista, vuelva a instalar la placa posterior (que retiró en el paso 2) en la sección derecha. Conecte el lado derecho al soporte de secciones múltiples (consulte Soporte posterior de secciones múltiples 3R).

  5. Instale el deflector intermedio y asegúrese de que las bridas de ambas placas superiores estén cubiertas (consulte Deflectores medio y de extremo).

    Deflectores medio y de extremo

  6. Utilizando los seis tornillos de 10-32 incluidos, sujete el canal vertical frontal izquierdo de la extensión tipo 3R al canal vertical frontal derecho de la extensión tipo 3R (consulte Fijación de los canales verticales).

    Fijación de los canales verticales

  7. Si se va a quitar el ángulo de elevación de las secciones después de la instalación, reemplace toda la tornillería en el orden que se muestra (consulte Recolocación de la tornillería del ángulo de elevación).

    Recolocación de la tornillería del ángulo de elevación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?