7ES02-0477-02

Configuración de alarmas

Puede configurar el umbral y el retraso de alarma de aislamiento para adaptarlos a las aplicaciones eléctricas que pretende supervisar .

Puede acceder a los parámetros de E/S del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Alarma. aisl..

De forma predeterminada, el parámetro de alarma es Alarma aisl. %, que quiere decir que el parámetro Ubic. señal se encuentra en OFF.

Cuando el parámetro de red Ubic. señal se encuentra en ON, los parámetros de alarma son Alarma aisl. y Retr al. aisl..

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros del IFL mediante la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?