7IT02-0477-02

Monitoraggio dell'isolamento del sistema

il dispositivo monitora la resistenza dell'isolamento del sistema di potenza senza messa a terra conformemente al seguente schema della tempistica quando è disponibile l'individuazione del segnale:

1 L'isolamento della rete è normale e non è presente alcun allarme
2 Si è verificato un guasto isolamento. Allarme attivo visualizzato. Premere il pulsante per acquisire l'allarme. Per ulteriori informazioni sulle modalità del relè, consultare Modalità relè. Per ulteriori informazioni sull'acquisizione del relè, consultare Acquisizione relè.
3 Si è verificato un guasto isolamento. Allarme attivo acquisito.
4 Il guasto isolamento viene corretto. Il LED allarme si spegne. Il dispositivo torna allo stato normale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?