7ES02-0477-02

Supervisión del aislamiento del sistema

El dispositivo supervisa el aislamiento del sistema de alimentación sin conexión a tierra de acuerdo con el siguiente diagrama de temporización cuando la señal de localización está disponible:

1 El aislamiento de red es normal y no hay alarmas
2 Se ha producido un fallo de aislamiento. Se muestra la alarma activa. Pulse el botón para confirmar la alarma. Consulte la sección Modo de repetidor para obtener más información sobre los modos de repetidor. Consulte la sección Confirmación de repetidores para obtener más información sobre la confirmación de repetidores.
3 Se ha producido un fallo de aislamiento. Alarma activa confirmada.
4 Se corrige el fallo de aislamiento. Se apaga el indicador LED de alarma. El dispositivo vuelve al estado normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?