7IT02-0477-02

Precauzioni di sicurezza

Le operazioni di installazione, cablaggio, verifica e assistenza devono essere eseguite conformemente a tutti i codici elettrici locali e nazionali.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e rispettare le norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare le norme NFPA 70E, CSA Z462 o altre disposizioni locali.
  • Supporre che le comunicazioni e il cablaggio I/O siano parti attive pericolose, salvo diversamente specificato.
  • Non superare i valori massimi di questo dispositivo.
  • Non shuntare mai un fusibile esterno o un interruttore.
  • La batteria non è sostituibile dall'utente. Una volta aperta la garanzia, l'utente non deve aprire MFLK1. L'utente deve contattare l'assistenza clienti Schneider in caso di eventuali problemi.
  • Assicurarsi che il sistema senza messa a terra disponga di un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento compatibile.
  • Verificare che la tensione del sistema senza messa a terra sia inferiore a 230 V.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Vedere lo standard IEC 60950-1, allegato W, per maggiori informazioni sulle comunicazioni e sul cablaggio I/O collegato a dispositivi multipli. Vedere la norma IEC 60364-4-41 per maggiori informazioni sulla protezione dalle scosse elettriche.
AVVERTIMENTO
Funzionamento non previsto
Non utilizzare questo dispositivo per il controllo critico o la protezione di persone, animali, proprietà o attrezzature.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
Danni alle apparecchiature
  • Non aprire il pannello anteriore.
  • Non tentare di riparare i componenti del dispositivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?