7ES02-0477-02

Precauciones de seguridad

La instalación, el cableado, la comprobación y la puesta en servicio deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los reglamentos locales y nacionales en materia de electricidad.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos aplicables. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
  • Suponga que los cableados de comunicaciones y E/S contienen tensiones peligrosas hasta que se determine lo contrario.
  • No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
  • No desvíe un fusible externo o un interruptor automático.
  • La batería no puede ser reemplazada por el usuario. El usuario no debe abrir el MFLK1, ya que la apertura anula la garantía. El usuario debe contactar con el centro de atención al cliente de Schneider para cualquier problema.
  • Asegúrese de que el sistema sin conexión a tierra posee un dispositivo de supervisión de aislamiento compatible.
  • Asegúrese de que la tensión del sistema sin conexión a tierra es inferior a 230 V.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Consulte el Anexo W de IEC 60950-1 para obtener más información sobre las comunicaciones y el cableado de E/S conectado a múltiples dispositivos. Consulte la norma IEC 60364-4-41 para obtener más información sobre descargas eléctricas.
ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto
No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
AVISO
Daños en el equipo
  • No abra el panel frontal.
  • No intente reparar ningún componente del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?