7ES02-0477-02

El MFLK1 no está conectado a la tensión del sistema: Calibración del MFLK1 y localización del fallo

MFLK1 configurado como Ubic. señal : OFF. El MFLK1 debe estar calibrado con el valor más parecido posible al del terminal de inyección del IM400 o el XGR.
  1. Abra la tapa del conector de CT.
  2. AVISO
    Daños en el equipo
    • Asegúrese de que el cable de la sonda de CT está conectado al conector del CT.
    • Asegúrese de que el cable de entrada de tensión está conectado al conector de la entrada de tensión.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
    Conecte la sonda de CT a su cable correspondiente y gire un cuarto de vuelta el conector de la sonda de CT.
  3. Fije la sonda de CT lo más cerca posible del terminal de inyección del IM400 o el XGR.
  4. Pulse el botón Calibración.
    Se muestra el mensaje ¿Lanzar calibración?.
  5. Pulse el botón Confirmar.
    La calibración comienza y, a continuación, se muestra el porcentaje de intensidad, que es la referencia para todas las demás mediciones posteriores.
  6. NOTA: El fallo se localizará comprobando el flujo de intensidad relativo en porcentaje.
    Fije la sonda CT al primer nivel de alimentadores.

    • Si el porcentaje de intensidad es muy bajo en comparación con el resto, no hay fallo en este alimentador. Continúe comprobando los alimentadores posteriores.

    • Si el porcentaje de intensidad es extremadamente bajo en comparación con el resto, hay un fallo en este alimentador y debería desconectarse y repararse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?