7IT02-0477-02

L'MFLK1 non è collegato alla tensione del sistema: calibrazione dell'MFLK1 e individuazione del guasto

MFLK1 Impostato come Individ. segnale: OFF (disattivato). l'MFLK1 deve essere calibrato il più vicino possibile dal terminale di iniezione di IM400 o XGR.
  1. Aprire il cappuccio del connettore TC.
  2. AVVISO
    Danni alle apparecchiature
    • Verificare che il cavo della sonda TC sia collegato al connettore TC.
    • Verificare che il cavo dell'ingresso di tensione sia collegato al connettore dell'ingresso di tensione.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
    Collegare la sonda TC al cavo specifico e ruotare di un quarto di giro il connettore della sonda TC.
  3. Fissare la sonda TC il più vicino possibile al terminale di iniezione di IM400 o XGR.
  4. Premere il pulsante Calibrazione.
    Viene visualizzato il messaggio Avvia calibrazione?.
  5. Premere il pulsante Conferma.
    La calibrazione inizia e viene quindi visualizzata la percentuale di corrente, che è il riferimento per tutte le altre misurazioni a valle.
  6. NOTA: Il guasto viene individuato controllando il flusso di corrente relativa in percentuale.
    Fissare la sonda TC al primo livello delle linee di alimentazione.

    • Se la percentuale della corrente è molto bassa rispetto ad altre, non è presente alcun guasto in questa linea di alimentazione e occorre quindi proseguire il controllo delle linee di alimentazione a valle successive.

    • Se la percentuale della corrente è estremamente bassa rispetto ad altre, è presente un guasto in questa linea di alimentazione, che deve essere scollegata e riparata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?