7IT02-0477-02

L'MFLK1 è collegato alla tensione del sistema: individuazione del guasto

Il guasto viene individuato controllando la resistenza di isolamento.
  1. Aprire il cappuccio del connettore della tensione.
  2. AVVISO
    Danni alle apparecchiature
    • Verificare che il cavo della sonda TC sia collegato al connettore TC.
    • Verificare che il cavo dell'ingresso di tensione sia collegato al connettore dell'ingresso di tensione.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
    Collegare l'MFLK1 alla rete, utilizzando il cavo specifico in dotazione al connettore di tensione a un quarto di giro all'MFLK1 su un'estremità e alla terra e infine alla fase 1, 2 o 3 sull'altra estremità.
  3. Fissare la sonda TC alla prima linea di alimentazione a valle.

    • Se la resistenza è maggiore della soglia definita, non vi sono guasti. Controllare la linea di alimentazione a valle successiva.

    • Se la resistenza è vicina al valore della resistenza dell'IMD visualizzato, è presente un guasto in questa linea di alimentazione, che deve essere scollegata e riparata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?