7ES02-0477-02

El MFLK1 está conectado a la tensión del sistema: Localización del fallo

El fallo se localizará comprobando la resistencia de aislamiento.
  1. Abra la tapa del conector de tensión.
  2. AVISO
    Daños en el equipo
    • Asegúrese de que el cable de la sonda de CT está conectado al conector del CT.
    • Asegúrese de que el cable de entrada de tensión está conectado al conector de la entrada de tensión.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
    Conecte el MFLK1 a la red con el cable suministrado al conector y dé un cuarto de vuelta de tensión del MFLK1 en uno de los extremos. Conecte el dispositivo a masa y, a continuación, a la fase 1, 2 o 3 en el otro extremo.
  3. Fije la sonda CT al primer alimentador posterior.

    • Si la resistencia es superior al umbral definido, no hay ningún fallo. Compruebe el alimentador posterior.

    • Si la resistencia es cercana al valor de resistencia mostrado del IMD, hay un fallo en este alimentador y debería desconectarse y repararse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?