DOCA0216DE-00

MicroLogic B-Auslöseeinheit: Beschreibung

MicroLogic Beschreibung der 2.0 B-Auslöseeinheit

Vorderansicht

HMI

  1. Obere Befestigung

  2. Befestigung der Plombe für die Schutzabdeckung

  3. Anschluss am Leistungsschalter

  4. Schutzabdeckung

  5. Untere Befestigung

  6. Deckenöffnungspunkt

  7. Überlastschutzmodul

  8. Schraube für Überlastschutzstecker

  9. Einstellung für Überlaststrom Ir

  10. Langzeitverzögerung tr

  11. Kurzzeitverzögerter Ansprechwert Isd

  12. QR-Code, Typ der Auslöseeinheit und Identifikationsnummer

  13. Testanschluss

  14. LED für Überlastanzeige

MicroLogic Beschreibung der 5.0 B-Auslöseeinheit

Vorderansicht

HMI

  1. Obere Befestigung

  2. Befestigung der Plombe für die Schutzabdeckung

  3. Anschluss am Leistungsschalter

  4. Schutzabdeckung

  5. Untere Befestigung

  6. Deckenöffnungspunkt

  7. Überlastschutzmodul

  8. Schraube für Überlastschutzstecker

  9. Einstellung für Überlaststrom Ir

  10. Langzeitverzögerung tr

  11. Kurzzeitverzögerter Ansprechwert Isd

  12. Kurzzeitverzögerung tsd

  13. Unverzögerter Ansprechwert Ii

  14. QR-Code, Typ der Auslöseeinheit und Identifikationsnummer

  15. Testanschluss

  16. LED für Überlastanzeige

MicroLogic Beschreibung der 6.0 B-Auslöseeinheit

Vorderansicht

HMI

  1. Obere Befestigung

  2. Klemmenleiste für externe Anschlüsse

  3. Gehäuse für Batterie

  4. Befestigung der Plombe für die Schutzabdeckung

  5. Anschluss am Leistungsschalter

  6. Schutzabdeckung

  7. Untere Befestigung

  8. Deckenöffnungspunkt

  9. Überlastschutzmodul

  10. Schraube für Überlastschutzstecker

  11. Einstellung für Überlaststrom Ir

  12. Langzeitverzögerung tr

  13. Kurzzeitverzögerter Ansprechwert Isd

  14. Kurzzeitverzögerung tsd

  15. Erdschlussschutz Ig

  16. Erdschlusszeitverzögerung tg

  17. Testanschluss

  18. Prüftaster für Erdschlussschutz

  19. Unverzögerter Ansprechwert Ii

  20. LED für Überlastanzeige

  21. QR-Code, Typ der Auslöseeinheit und Identifikationsnummer

  22. Test/Reset button

  23. LED zur Anzeige der Ursache des automatischen Schutzes

  24. LED zur Anzeige der Fehlerursache bei Erdschluss

  25. LED zur Anzeige der Auslöseursache bei kurzzeitiger Auslösung

  26. LED zur Anzeige der Auslöseursache bei Langzeitauslösung

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.