DOCA0216DE-00

Einstellen des unverzögerten Schutzes für MicroLogic 5.0 B und 6.0 B

Der Ansprechwert für den unverzögerten Schutz Ii wird über den Ii-Multipositionswahlschalter an der Vorderseite der MicroLogic B-Auslöseeinheit eingestellt.

Der Einstellwert wird als Vielfaches von In ausgedrückt.

  1. Drehen Sie den Ii-Multipositionswahlschalter auf den gewünschten Wert.

  2. Ii = Ii-Einstellung x In.

Die Ii-Einstellwerte lauten: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 und Off (Aus).

Genauigkeit: +/-10 %

Die Einstellung Off (Aus) deaktiviert den unverzögerten Kurzschlussschutz.

HINWEIS: Die Auslösezeit kann nicht eingestellt werden. Die Auslösezeiten sind wie folgt:
  • Maximal zurücksetzbare Zeit: 20 ms

  • Maximale Ausschaltzeit: 80 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?