DOCA0216DE-00

Go2SE-Webseite

Einführung

Wenn der QR-Code auf der Vorderseite einer MasterPact MTZ-Auslöseeinheit mit einem Smartphone gescannt wird, auf dem ein QR-Codeleser ausgeführt wird und das mit dem Internet verbunden ist, wird die Go2SE-Webseite angezeigt.

Die Landingpage enthält Informationen zum Gerät sowie eine Liste mit Menüs.

Beschreibung der Webseite

Auf die Webseite kann mit Android- und iOS-Smartphones zugegriffen werden. Es zeigt die gleiche Menüliste an, die leicht von der Darstellung abweicht.

Das folgende Beispiel zeigt die Webseite, die auf einem Android-Smartphone angezeigt wird:

  1. Bestellreferenz der MicroLogic B-Auslöseeinheit

  2. Typ der MicroLogic B-Auslöseeinheit

  3. Menüs der Webseite. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Menübeschreibungen.

  4. Herunterladbare Anwendungen

Eigenschaften

Wenn Sie dieses Menü auswählen, erhalten Sie Zugriff auf ein Produktdatenblatt mit detaillierten Informationen zur MicroLogic B-Auslöseeinheit.

Dokumentation

Durch Auswahl dieses Menüs können Sie auf die technischen Publikationen zu MicroLogic B zugreifen.

mySchneider-App

Bei Auswahl dieser Anwendung erhalten Sie Zugriff auf die mobile App mySchneider des Kundenservice von Schneider Electric, die Sie auf Smartphones mit Android oder iOS herunterladen können. Informationen zur Smartphone-Kompatibilität finden Sie in Ihrem App-Store. Die Kundenservice-App bietet Selbstbedienungsanleitungen und einfachen Zugriff auf Support und Informationen von Experten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?