Kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz (S oder ANSI 50TD/51)
Einführung
Der kurzzeitverzögerte Kurzschlussschutz schützt die Anlage gegen Phasen-Phasen-, Phasen-Neutralleiter- und Phasen-Erde-Kurzschlüsse mit voller Selektivität. Er umfasst zwei Merkmale: eindeutige Zeit und invertierte Zeit, die vom Status der I²t-Einstellung abhängen.
Verfügbarkeit
Der kurzzeitverzögerte Kurzschlussschutz ist verfügbar mit:
-
MicroLogic Auslöseeinehiten 5.0 B und 6.0 B
-
3- und 4-poligen Leistungsschaltern
Der kurzzeitverzögerte Kurzschlussschutz wird über den Strom versorgt, der durch die internen Stromwandler des Leistungsschalters fließt, und benötigt keine zusätzliche externe Spannungsversorgung.
Funktionsprinzip
Der Ansprechwert Isd für den kurzzeiiverzögerten Kurzschlussschutz legt den Wert des Kurzschlussstroms fest, bei dem der Leistungsschalter auslöst, wenn die Zeitverzögerung für den kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz erreicht wird.
Die Zeitverzögerung tsd für den kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz legt die Zeitdauer fest, während der der Leistungsschalter einen Kurzschluss innerhalb des Auslösebereichs für kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz überträgt.
Die Zeitverzögerung für kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz kann wie folgt eingestellt werden:
-
Vier Einstellwerte mit I²t ON.
-
Bis zu 10 Ir ist die Auslösekennlinie eine invertierte Zeitkennlinie. Die Zeitverzögerung nimmt mit zunehmendem Strom ab.
-
Über 10 Ir ist die Auslösekennlinie eine festgelegte Zeitkennlinie mit konstanter Auslösezeit.
-
-
Fünf Einstellwerte mit I²t OFF. Die Auslösekennlinie ist eine festgelegte Zeitkennlinie mit konstanter Auslösezeit.
Der kurzzeitverzögerte Kurzschlussschutz basiert auf dem tatsächlichen Effektivwert für den Strom (RMS) der Phasen und des Neutralleiters.
Um bei einem intermittierenden Fehler auszulösen, kumuliert das Auslösegerät die intermittierenden Ströme im kurzzeitverzögerten Auslösebereich, die nicht lang genug sind, um einen Auslöser auszulösen. Diese Kumulierung kann zu kürzeren Auslösezeiten führen als die eingestellten Auslösezeiten.
Einstellen des Schutzes
Die Einstellungen für den kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz lauten wie folgt:
-
Isd: Ansprechwert für den kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz
-
tsd: Zeitverzögerung für den kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz
-
I²t (tsd): Kurzzeitüberstromschutzkennlinie (I²t ON oder I²t OFF)
Sie können über die Multipositionswahlschalter Isd und tsd an der Vorderseite der MicroLogic B-Auslöseeinheit eingestellt werden.
Schutzeinstellungen
Kurzzeitverzögerter Ansprechwert Isd.
| Ansprechwert (Genauigkeit ± 10 %) | Isd = Ir x ... | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Kurzzeitverzögerung tsd.
| tsd Zeitverzögerung (s) | I²t OFF (AUS) | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| I²t ON (EIN) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||
| Auslösezeit bei 10 x Ir (ms) mit I²t ON oder I²t OFF | Maximal zurücksetzbare Zeit | 20 | 80 | 140 | 230 | 350 |
| Maximale Ausschaltzeit | 80 | 140 | 200 | 320 | 500 |