DOCA0216DE-00

Identifikationsnummer der Auslöseeinheit

Die Identifikationsnummer 00000xxxxLV8••••• besteht aus folgenden Teilen:

  • Seriennummer der MicroLogic B-Auslöseeinheit in folgendem Format:

    • 0000PP = 0000 + Anlagencode (6 alphanumerische Zeichen)

    • YY = Herstellungsjahr

    • WW = Herstellungswoche

    • D = Herstellungstag (Montag = 1)

    • L = Linien- oder Maschinennummer (alphanumerische Zeichen)

    • xxxx = Eindeutige Produktnummer am Tag D

  • Bestellreferenz der MicroLogic B-Auslöseeinheit (8 alphanumerische Zeichen): LV8•••••

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?