Neutralleiterschutz
Einführung
Für den Neutralleiterschutz ist eine Überlastschutzfunktion vorgesehen.
Verfügbarkeit
Neutralleiterschutz ist verfügbar für:
-
MicroLogic Auslöseeinheiten 2.0 B, 5.0 B und 6.0 B- und6,0 B-Auslösegeräte
-
4-polige Leistungsschalter
Beschreibung
Wenn die Querschnittsfläche des Neutralleiters mindestens der des Phasenleiters entspricht und davon ausgegangen wird, dass der Neutralleiterstrom den Wert des Phasenleiters nicht überschreitet, ist es nicht erforderlich, für den Neutralleiter einen Überstromschutz bereitzustellen.
Der Neutralleiter muss in folgenden Fällen gegen Überstrom geschützt werden:
-
Die Querschnittsfläche des Neutralleiters ist kleiner als die Querschnittsfläche der Phasenleiter.
-
Nicht lineare Lasten, die Oberschwingungen dritter Ordnung (oder Vielfaches davon) erzeugen, sind installiert.
MicroLogic B-Auslöseeinheiten sind für die folgenden Schutzarten geeignet.
|
Mögliche Typen |
Neutralleiterschutz |
|---|---|
|
4P, 3D |
Aus |
|
4P, 3D N/2 |
Halber Neutralleiter |
|
4P, 4D |
Voller Neutralleiter |
|
P: Pol, D: Auslöseeinheit, N: Neutralleiterschutz |
|
Funktionsprinzip
Der Neutralleiterschutz weist dieselben Eigenschaften auf wie der Phasenschutz:
-
Der Ansprechwert ist proportional zum Ansprechwert Ir des Langzeitschutzes.
-
Er verfügt über dieselben tr-Zeitverzögerungswerte wie der Langzeitschutz.
-
Die kurzzeitverzögerten und unverzögerten Schutzfunktionen sind identisch.