DOCA0216DE-00

Auswählen des Überlastschutzmoduls

Der Einstellbereich für die Einstellung des Langzeitstroms an MicroLogic B-Auslöseeinheiten wird durch den Überlastschutzstecker definiert.

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Schutzmodule aufgeführt:

Teilenummer

Einstellbereich für den Ir-Wert

LV855150 Standard 0,4-1 x Ir
LV855151 Niedrige Einstellung 0,4-0,8 x Ir
LV855152 Hohe Einstellung 0,8-1 x Ir
LV855153 Ohne Langzeitschutz. Ir = In für die Einstellung des Kurzzeitschutzes
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?