DOCA0216DE-00

MicroLogic B-Auslöseeinheit: Beschreibung

MicroLogic B-Auslöseeinheiten - Übersicht

MasterPact MTZ-Leistungsschalter mit MicroLogic B-Auslöseeinheiten bieten Schutzfunktionen.

Die MicroLogic B-Auslöseeinheiten sind:

  • MicroLogic 2.0 B

  • MicroLogic 5.0 B

  • MicroLogic 6.0 B

Baureihe der MicroLogic B-Auslöseeinheiten

Die folgende Tabelle zeigt die für MasterPact MTZ-Leistungsschalter mit MicroLogic B-Auslöseeinheiten verfügbaren Funktionen:

 

MicroLogic 2.0 B

MicroLogic 5.0 B

MicroLogic 6.0 B

Bestellreferenz

LV855192

LV855193

LV855194

Überlastschutz (L)

Kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz (S)

Unverzögerter Überstromschutz (I)

Erdschlussschutz (G)

Neutralleiterschutz an 4P-Leistungsschaltern

Überlast-LED

Anzeige der Auslöseursachen

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.