Austauschverfahren
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Gehen Sie wie folgt vor, um das Überlastschutzmodul auszuwechseln.
- Trennen Sie den Leistungsschalter gemäß den Anweisungen in der mit dem Leistungsschalter gelieferten Kurzanleitung.
- Öffnen Sie die Schutzabdeckung der Auslöseeinheit.
- Notieren Sie sich die Schaltereinstellungen.
- Lösen Sie die Befestigungsschraube des Überlastschutzsteckers.
- Entfernen Sie den anpassbaren Überlastschutzstecker.
- Überprüfen Sie den Montagebereich auf Ablagerungen und Verschmutzungen.
- Nehmen Sie den Ersatzschutzstecker heraus.HINWEIS: Bei dielektrischen Tests muss der anpassbare Überlastschutzstecker entfernt werden. Wenn der anpassbare Überlastschutzstecker entfernt wird, hat der Leistungsschalter standardmäßig eine Langzeit-Auslöseleistung von 0,4 x Sensorgröße (In) und die Langzeit-Verzögerung derjenigen Einstellung, die vor dem Entfernen des Überlastschutzsteckers ausgewählt wurden.
- Schieben Sie den Ersatzschutzstecker vorsichtig ein.
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube des Überlastschutzsteckers fest.
- Setzen Sie die Einstellungen der Auslöseeinheit auf die zuvor notierten Werte oder ändern Sie sie.
- Bringen Sie die Frontabdeckung des Leistungsschalters wie
in der mit dem Leistungsschalter gelieferten Kurzanleitung beschrieben
wieder an.
GEFAHRGEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN- Bringen Sie die Frontabdeckung des Leistungsschalters wieder an, bevor Sie den Leistungsschalter unter Spannung setzen, um den Zugriff auf spannungsführende Klemmen zu verhindern.
- Bei der Montage der Frontabdeckung dürfen die Drähte nicht eingeklemmt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.