DOCA0216DE-00

Einstellwerte für den Neutralleiterschutz

Die nachstehende Tabelle enthält die Einstellwerte für den Langzeitschutz des Neutralleiters und die Ansprechwerte für den gewählten Neutralleiterschutz:

Typ Neutralleiterschutz

Langzeit-Auslösewert des Neutralleiters

OFF (AUS)

Kein Langzeitschutz für Neutralleiter

N/2 (Werkseinstellung)

Ir/2

N

Ir

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?